This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:输出滤波器的最大容性负载

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2, TPA6136A2, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432740/tpa6132a2-maximum-capacitive-load-for-an-output-filter

器件型号:TPA6132A2
Thread 中讨论的其他器件: TPA6136A2TINA-TI

工具与软件:

大家好!

在我的设计中、有一个耳机接口包含 TPA6132A2耳机放大器。

这个耳机接口靠近射频收发器、所以我想添加一个 Pi 型低通滤波器(第一个电容器接地+串联电感器+第二个电容器接地)。

一方面、我不想使用值较小的电容来避免使用值较大的电感器、但另一方面、值较大的电容器可能会导致放大器输出 振荡。

放大器输出的最大允许容性负载是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    作为 TPA6132A2 AB 类放大器、我并不认为输出端的滤波器是必要的或有太大影响。

    关于容性负载、您可能会发现周围的一些旧线程需要2nF 作为限值、因此您用于滤波器的任何电容器几乎都将超过该限值。 在这种情况下、您必须添加一个串联电阻器以将放大器与滤波器隔离、5欧姆等小电阻值应该可以正常工作。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    放大器属于 AB 类、但仍使用1.2MHz 电荷泵来生成负电源轨。

    您能否提供一个链接、以访问 提及 2nF 值电容器的示例主题?

    再次感谢

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这些旧螺纹上的大多数附件都缺失。 但参考资料如下:

    TPA6132A2最大负载电容。 -音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    TPA6136和 TPA2051的最大容性负载-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    这两个链接似乎都断开了

    找不到页面

    抱歉,您访问的页面不存在。 请使用上面的搜索表单找到您感兴趣的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这些内容属于单独的论坛、请复制下面的摘要:

    弗雷德·希普利评论12年前:

    仿真和基准测试表明、到 GND 的2nF 电容负载不应导致振荡。

    如果需要更大的负载电容、您可以向放大器的输出添加电阻(5欧姆)。

    Alfredo Barriga 评论14年前(附件无法访问):

    请查看所附的 TPA6132A2稳定性数据、该数据对 TPA6136A2有效。  在 TPA6136A2上、在开始出现严重的振荡问题之前、您将确保所有增益使用高达2.2nF 的电容、但这取决于输出电阻和负载阻抗。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的伊凡,谢谢你的帮助!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉再次打开这个帖子、但我尝试使用 TINA-TI 和 TPA6132A2 TINA-TI 参考设计 来检查哪个容性负载值会导致输出振荡

    实际上、我在放大器输出端连接了什么电容器都无关紧要。 在任何情况下、无论增益是多少、无论是欠载还是空载、放大器都不会出现振荡(高达470nF):

    我可以信任有关此行为的模拟吗? 这样大的电容器不会引起振荡是毫无意义的。

    有人可以验证吗?

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人帮助吗?

    是否有办法重新打开此帖子?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果移除32 R LOAD、情况是否相同?
    我不清楚几年前用来确定2nF 值的仿真设置是什么。 最好使用 EVM 进行实际测试、而不是仿真。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师