Thread 中讨论的其他器件: TPA6136A2、 TINA-TI
工具与软件:
大家好!
在我的设计中、有一个耳机接口包含 TPA6132A2耳机放大器。
这个耳机接口靠近射频收发器、所以我想添加一个 Pi 型低通滤波器(第一个电容器接地+串联电感器+第二个电容器接地)。
一方面、我不想使用值较小的电容来避免使用值较大的电感器、但另一方面、值较大的电容器可能会导致放大器输出 振荡。
放大器输出的最大允许容性负载是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
在我的设计中、有一个耳机接口包含 TPA6132A2耳机放大器。
这个耳机接口靠近射频收发器、所以我想添加一个 Pi 型低通滤波器(第一个电容器接地+串联电感器+第二个电容器接地)。
一方面、我不想使用值较小的电容来避免使用值较大的电感器、但另一方面、值较大的电容器可能会导致放大器输出 振荡。
放大器输出的最大允许容性负载是多少?
谢谢!
遗憾的是、这些旧螺纹上的大多数附件都缺失。 但参考资料如下:
TPA6132A2最大负载电容。 -音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛
TPA6136和 TPA2051的最大容性负载-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
很抱歉、这些内容属于单独的论坛、请复制下面的摘要:
弗雷德·希普利评论12年前:
仿真和基准测试表明、到 GND 的2nF 电容负载不应导致振荡。
如果需要更大的负载电容、您可以向放大器的输出添加电阻(5欧姆)。
Alfredo Barriga 评论14年前(附件无法访问):
请查看所附的 TPA6132A2稳定性数据、该数据对 TPA6136A2有效。 在 TPA6136A2上、在开始出现严重的振荡问题之前、您将确保所有增益使用高达2.2nF 的电容、但这取决于输出电阻和负载阻抗。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
您好!
很抱歉再次打开这个帖子、但我尝试使用 TINA-TI 和 TPA6132A2 TINA-TI 参考设计 来检查哪个容性负载值会导致输出振荡
实际上、我在放大器输出端连接了什么电容器都无关紧要。 在任何情况下、无论增益是多少、无论是欠载还是空载、放大器都不会出现振荡(高达470nF):

我可以信任有关此行为的模拟吗? 这样大的电容器不会引起振荡是毫无意义的。
有人可以验证吗?
近红外