This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:在手持终端模式中观察到背景噪声

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427992/tlv320aic3262-background-noise-observed-in-handset-mode

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:AM5728TLV320AIC3212

工具与软件:

您好!

我们已经做了以下跟踪,如上一个查询中的建议:

根据建议、ADC 通道音量控制(B0_P0_R84/83)寄存器值已向上调整(调优)、并且 AGC 寄存器(B0_P0_R88)值已降低(调优)。

增大或减小 B0_P0_R84/83寄存器的值对音量没有明显影响。 此外、降低 AGC 值也降低了麦克风接听、这会影响正常的呼叫通话。 当前 AGC (B0_P0_R88)值36DB。
但是、对 B0_P0_R84/83寄存器值的更改不会影响音量的响度。

我们在上一篇文章中附加了用于为免提模式设置寄存器值的脚本。

请建议一种调整 AGC 参数值的方法、以减少噪声捕获。 我们还面临着用户在手机和免提模式之间切换时音量较大和回声较小的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里 是上一个论坛帖子、仅供参考。  

    我在播放音频文件时遇到问题、但我可以看到 I2C 脚本。 您是否可以在此处重新附加音频文件、以便我更好地了解该问题? 如果您有示波器捕获也有帮助。 另外、您在免提设置中使用的是什么麦克风?  

    对于你的问题"缩小在更高的体积"和回声,你能描述更多的行为这是什么? 是否要针对高频噪音实施低通滤波器? 设备是否有两个麦克风和两个扬声器、一组用于听筒、一组用于免提? 同样、这种回声的音频录制或示波器捕获有助于弄清楚如何在这方面提供最佳帮助。

     B0_P0_R84/83寄存器 是 ADC 的数字音量控制、如果增加、则会增加麦克风拾取的信号和噪声。  

    B0_P0_R88是 AGC 允许的最大 PGA 增益。 要考虑的其他重要 AGC 参数是目标电平(B0_P0_R86)和噪声阈值(B0_P0_R87)。

    请告诉我有关您需要哪些帮助的详细信息、我可以建议更改设置。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshi:

    感谢您的答复。 您可以将音频文件的格式更改为 wav、以便我打开它们吗? 此外、您可以连接正在遇到的噪声以及回波和信号削波声音的示波器快照吗? 在我开始推荐之前、让我们确保充分了解问题。

    是的、您可以使用 DRC 来帮助降低响亮的声音。我建议查看 该器件的应用参考指南的第2.5.4.3节、其中介绍了 DRC 参数及控制这些参数的寄存器。  

    如果您需要 DRC 方面的更多帮助、请告诉我、请以更通用的格式发送音频文件、并提供问题的示波器捕获。 谢谢!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffres、

    感谢您的答复。 我已附上一个包含 wav 格式音频文件的 zip 文件。 在 zip 文件中记录了正弦波输入和多音输入。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Reply_5F00_301024.zip

    I2S 波形也随附在下面的 ZIP 文件中、并附带自述文件。

    e2e.ti.com/.../I2S-Signals_5F00_20241010.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起、我今天没有时间对此进行讨论、明天我会用我对 AGC 和回声调谐的想法进行回应。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    既然我正在收听音频文件、我对问题有一点不确定。 录制和播放似乎采用不同的采样率、因此它们不清楚预期的录制内容。  另外需要注意的是、DRC 是 用于录音的、因此您应该使用录音示例作为系统的输入、以便对其进行适当的测试。  

    要解决回波问题、您可能只需要在切换模式时降低音量、然后调高音量。  

    如果您能就所面临的问题提供更多的解释、我可以提供更多帮助。 此外、如果只能粘贴是 I2C 命令的文本、这样做将更易于跟踪。 谢谢。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    录制和回放音频以不同的采样速率进行采样、因为我们在 audiocodec 中以16kHz 的频率采样捕获的信号、然后在 SIP 处理程序中使用 PCMU/PCMA (窄带:8kHz)编解码器在通过网络发送媒体之前对媒体进行编码。

    在免提模式下、我们会收到一些持续的嘶嘶声以及实际的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否附上原理图以及正在播放的噪声的示波器快照? 我想在这里的一块板上测试您的脚本、以检查噪声水平。 您是否知道您希望设备具有哪些 dB 音量? 您将获得多少容量的设备?  

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffres、

    我已在下面附上了音频原理图:

    e2e.ti.com/.../Audio_5F00_Schematics.pdf

    无法获得噪声的示波器截图。 您可以分析 wav 文件(Audio_recented_at_UserB_hftoHs.wav)以捕获的噪声。

    我们使器件具有大约50dB 到60dB 的音量水平。 输入是免提模式下座机上的人声。            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我想 也要找一个脚本。 您是否有用于设置器件寄存器的 I2C 脚本? 此外、需要说明的是、您使用的是 TLV320AIC3212、而不是 AIC3262?  

    -mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经附加了 i2c 脚本在先前的帖子: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415034/tlv320aic3262-background-noise-observed-in-handset-mode

    点击下面的链接,以获取免提和手机模式的脚本:

    e2e.ti.com/.../Phone_5F00_mic_5F00_capture_2800_2_2900_.zip

    我们使用 TLV320AIC3262、布线与原理图中所示相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshi:

    3262听起来不错。  我不知道您是否能够在免提模式下将扬声器从麦克风移开。 这可能会有所帮助。 需要考虑的另一点是、在较低的采样率下、SNR 会更差、因为低频噪声在记录的频谱中占更多。 我不确定您在这些录音中提到的噪声是多少。 我使用 Audacity 对"Audio_at_UserA_mic_recorded_hftoHS_call"和"Audio_recented_at_UserB_hftoHS_call"进行了比较、并将它们叠加到不同的采样率。 我们可以在光谱图视图中看到、在8k 采样率记录下、1k 音调的谐波较少。 您是否在8kHz 录音的1k 线附近听到过这些频率更高的圆形区域? 我想知道这是否是 DRC 造成的。 如果您用脚本禁用 DRC 会出现什么情况?  

    请告诉我这一点。

    此致!
    MIR