主题中讨论的其他器件:AM5728、 TLV320AIC3212、
工具与软件:
您好!
我们已经做了以下跟踪,如上一个查询中的建议:
根据建议、ADC 通道音量控制(B0_P0_R84/83)寄存器值已向上调整(调优)、并且 AGC 寄存器(B0_P0_R88)值已降低(调优)。
增大或减小 B0_P0_R84/83寄存器的值对音量没有明显影响。 此外、降低 AGC 值也降低了麦克风接听、这会影响正常的呼叫通话。 当前 AGC (B0_P0_R88)值36DB。
但是、对 B0_P0_R84/83寄存器值的更改不会影响音量的响度。
我们在上一篇文章中附加了用于为免提模式设置寄存器值的脚本。
请建议一种调整 AGC 参数值的方法、以减少噪声捕获。 我们还面临着用户在手机和免提模式之间切换时音量较大和回声较小的问题。