工具与软件:
嗨团队、
我有关于6304展频的一些问题、我想确认一下。 该规范规定需要修改以下寄存器以实现低 EMI。

1) SSC1:低 EMI 和 RESET 都写为0x22、但在红色框中的说明中、复位后写为0x82。 如果我要启用低 EMI 模式、我需要在此写入0x82还是只保持默认值?

2) SSC2:为什么在低 EMI 模式下只有 SSC2关闭? 如果您想同时打开 SSC2和 SSC3、0x80→0xA2是否正确?

3) 3)我想确认6304的 SSC 展频的可变频率范围是多少? 是否有用于设置它的寄存器?