This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:扩频配置咨询

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436323/tpa6304-q1-spread-spectrum-configuration-consultation

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我有关于6304展频的一些问题、我想确认一下。 该规范规定需要修改以下寄存器以实现低 EMI。

1) SSC1:低 EMI 和 RESET 都写为0x22、但在红色框中的说明中、复位后写为0x82。 如果我要启用低 EMI 模式、我需要在此写入0x82还是只保持默认值?

2) SSC2:为什么在低 EMI 模式下只有 SSC2关闭? 如果您想同时打开 SSC2和 SSC3、0x80→0xA2是否正确?

3) 3)我想确认6304的 SSC 展频的可变频率范围是多少? 是否有用于设置它的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    100010b 的复位值恰好为0x22。 较高的两位0被忽略。

    [报价用户 id="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436323/tpa6304-q1-spread-spectrum-configuration-consultation "]

    1) SSC1:低 EMI 和 RESET 都写为0x22、但在红色框中的说明中、复位后写为0x82。 如果我要启用低 EMI 模式、我需要在此写入0x82还是只保持默认值?

    [报价]

    在低 EMI 模式下、并非每个参数都需要更改。 如表7-1所示、更改仅在 SS3和 SS4处发生。  其他人则不会改变。

    [报价用户 id="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436323/tpa6304-q1-spread-spectrum-configuration-consultation "]

    2) SSC2:为什么在低 EMI 模式下只有 SSC2关闭? 如果您想同时打开 SSC2和 SSC3、0x80→0xA2是否正确?

    [报价]

    不建议灵活更改 SS 频率、因为不同的 SS 会影响音频性能、例如 FFT 音调和噪声。 为避免在客户生产期间出现故障、TI 仅发布并保证数据表指定的配置。

    [报价 userid="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436323/tpa6304-q1-spread-spectrum-configuration-consultation "]我想确认什么是 SSC 展频6304的可变频率范围?

    如果您只是想玩它,并知道如何使用内部研究,请联系我们离线。

    迪伦