请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435030/tas6421-q1-tas6754-register-list
器件型号:TAS6421-Q1工具与软件:
您好、请分享以下所有寄存器映射列表:
寄存器描述 | 的误差 | ||||||||||
位 | 字段中 | 参数 | 复位 | 范围内 | 该设计的链接 | ||||||
否 | 0.5 μ V | 缩写 | 寄存器名称 | 电流 | 十六进制 | 电流 | 十六进制 | ||||
1. | 0x1 | 模式控制 | 模式控制寄存器 | D7 | 复位 | W | 0 | 00 | 0 | 00 | 0:正常运行 1:软复位、将自动清除 |
D6. | PWM 模式 | R/W | 0 | 0 | 0:BD 模式 1:1SPW 模式 |
||||||
D5 | PBTL_34 | R/W | 0 | 0 | 0:BTL 模式 1:通道3和通道4的 PBTL 模式 |
||||||
D4 | PBTL_12 | R/W | 0 | 0 | 0:BTL 模式 1:通道1和通道2的 PBTL 模式 |
||||||
D3 | CH1 LO 模式 | R/W | 0 | 0 | 0:通道1处于正常/扬声器模式 1:通道1处于线路输出模式 |
||||||
D2的温度 | CH2 LO 模式 | R/W | 0 | 0 | 0:通道2处于正常/扬声器模式 1:通道1处于线路输出模式 |
||||||
D1. | CH3 LO 模式 | R/W | 0 | 0 | 0:通道3处于正常/扬声器模式 1:通道1处于线路输出模式 |
||||||
D0 | CH4 LO 模式 | R/W | 0 | 0 | 0:通道4处于正常/扬声器模式 1:通道1处于线路输出模式 |