This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:TAS6754寄存器列表

Guru**** 1857830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435030/tas6421-q1-tas6754-register-list

器件型号:TAS6421-Q1

工具与软件:

您好、请分享以下所有寄存器映射列表:

寄存器描述 的误差
字段中 参数 复位 范围内 该设计的链接
0.5 μ V 缩写 寄存器名称 电流 十六进制 电流 十六进制
1. 0x1 模式控制 模式控制寄存器 D7 复位 W 0 00 0 00 0:正常运行
1:软复位、将自动清除
D6. PWM 模式 R/W 0 0 0:BD 模式
1:1SPW 模式
D5 PBTL_34 R/W 0 0 0:BTL 模式
1:通道3和通道4的 PBTL 模式
D4 PBTL_12 R/W 0 0 0:BTL 模式
1:通道1和通道2的 PBTL 模式
D3 CH1 LO 模式 R/W 0 0 0:通道1处于正常/扬声器模式
1:通道1处于线路输出模式
D2的温度 CH2 LO 模式 R/W 0 0 0:通道2处于正常/扬声器模式
1:通道1处于线路输出模式
D1. CH3 LO 模式 R/W 0 0 0:通道3处于正常/扬声器模式
1:通道1处于线路输出模式
D0 CH4 LO 模式 R/W 0 0 0:通道4处于正常/扬声器模式
1:通道1处于线路输出模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      TAS6754器件在数据表中还提供了寄存器列表。

     由于您已经获得了样片、因此还应该可以从现场团队处获取数据表 Errata。

     该部分仍为机密信息、尚未 RTM。 我不能直接给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法提供所有列表、是否可以提供其中一些列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据公司政策、不允许提供该信息。

    由于您可以获取 IC 样片、因此应该有 TI 字段团队为您提供支持。 提供样片时、也应向您提供数据表和勘误文档。 并且提交的团队还应保证 NDA 这样的必要术语没有问题。 我不能在这里检查这些东西、也不能向您提供任何东西。 很抱歉。