This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:有关如何将 PCM5101A 连接到 TPA6111A2的帮助

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437084/tpa6111a2-help-on-how-to-connect-pcm5101a-to-tpa6111a2

器件型号:TPA6111A2
Thread 中讨论的其他器件:PCM5101A

工具与软件:

你(们)好

我对模拟电路非常陌生、我已将 PCM5101A 直接连接到一个小扬声器(250mW 8 Ω)、这让位于低音扬声器。

考虑 使用 TPA6111A2放大器、但我只是在猜测如何将 DAC 输出连接到 放大器输入。 两个器件均由3.3V 电源供电、 下面附加了从 PCM5101A 到 TPA6111A2的模拟路径(左通道)原理图。  

是否甚至接近正确?

PCM5101A: https://www.ti.com/product/PCM5101A

TPA6111A2: https://www.ti.com/product/TPA6111A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattias:

    您的图表看起来器件之间的连接正常。
    我建议调整 R25和 C45的值以获得一个较低的截止频率、它现在高于150kHz。 最好将其接近30kHz、从而滤除大部分带外噪声并仅传递低于20kHz 的音频内容。

    关于器件选择、请注意 TPA6111A2是耳机放大器。 您是否需要驱动耳机扬声器? 如果不是、您可以查看 TPA62xx 或 TPA20xx 放大器。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分