This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:DIT 输出上的大抖动

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436614/src4392-large-jitter-on-dit-output

器件型号:SRC4392

工具与软件:

您好!

我们的客户正在评估 SRC4392 DIT 性能。

在数据表指定的抖动为200ps (typ)时、我们的测量结果非常高、在 FS 48kHz 时为1900ps = 16.7mUI。  

我们怎样才能改进这一特性呢?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi:  

    数据表中没有最大抖动、即使抖动 过高、  从技术角度而言也没有提到限制。 然而、  SRC4392中的 SRC 已经过增强、可提供出色的抖动衰减特性、有助于提高总体应用性能。

    您要为器件提供哪些时钟? 例如、数据表提到、建议由低抖动晶体振荡器生成 MCLK 和 RXCKI 输入的时钟源、以实现出色的性能。 通常、应避免使用锁相环(PLL)时钟合成器、除非它们是为低时钟抖动而设计和/或指定的。

    如果您测量的是48K 下的1900ps、从 UI ( 每个间隔的抖动)来看  、不是16.8e-3 UI、我在这里遗漏了什么吗?  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

     这是 EOL 替换活动、我们的客户将 PCB 从竞争对手 SRC 器件修改为 SRC4392。

    有相同的 X-tal 时钟 MCK 输入、并在48kHz AEC-EBU 输出数据的128fs 处测得。

    原始器件具有1.4mUI 抖动性能、不到 SRC4392的1/10。

    有什么建议可以改善此抖动?   

     此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了最大限度地减少抖动、可以提高时钟边沿的压摆率、过滤 CLKS、并观察电源上的噪声等因素。

    他们是使用2个不同的板来比较测量值 、还是 引脚对引脚 兼容 、因此使用的是同一个板?  这2个抖动波形在行为和幅度上都不同。

    您能否比较另一个 IC 的数据表 、看看抖动规格是否与 实际测得的1.4mUI 匹配?

    如果电路板非常相似、  我会尝试使用几个不同的 SRC4392示例来查看它们是否显示出如此高的抖动。  

    https://resources.pcb.cadence.com/blog/2022-how-to-eliminate-clock-jitter

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    我们客户新为 SRC4392创建了 PCB、该 PCB 不是 P2P 器件。

    您是否愿意因为我要发送的机密设计数据而进行电子邮件通信?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题。 您可以让他通过电子邮件共享他的设计。 我将关闭这里的线程。

    此致、

    Arash