工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
就 TAS6584中的此 H 类问题采取后续行动-以下是我之前发布的问题:
适当的 H 类跟踪电源(或与 TAS6584中创建的 H 类控制信号类似)应受数据路径输出信号(发送到音频放大器)而非 输入信号的影响 。 TAS6584的行为方式似乎不是这样。 我不确定是错误还是我们没有正确配置 TAS6584。
我们执行的测试显示了此错误行为:
- 我们在 PPC3 GUI 中将电源范围的下限和上限分别设置为5VDC 和14VDC。
- 通过将 TAS6584的音量控制保持在0dB 水平、我们将输入信号的振幅从-10dB 改变至+10dB、并监控跟踪信号。
- H 类控制信号随输入信号而变化
- 建立跟踪信号范围后、 我们使输入电平保持固定、并使用 TAS6584音量控制来衰减 TAS6584器件的输出。
- H 类控制信号 没有 变化。
如果 TAS6584的产品要获得 H 级运行的好处、这种行为会导致该产品无法控制音量。 说了这句话、数字音频输出端的音量控制是否为 不会 使用时、由于 TAS6584中的音频处理在衰减信号上执行、整个音频数据路径的动态范围受到影响。
我将 PPT 文件附加到该主题中、以供您查看、 摘要的屏幕截图 如下所示:
您能否确认这是 TAS6584的预期行为? 如果不能正确调节、可以使用哪些 I2C 控制寄存器来纠正 TAS6584的行为?
期待您的答复。
e2e.ti.com/.../2818.L0_5F00_MSA_5F00_TAS6584_5F00_ClassH_5F00_Issue.pptx