This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:继续讨论 TAS6584中的 H 类行为

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435080/tas6584-q1-continuation-of-the-discussion-regarding-the-class-h-behavior-in-the-tas6584

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

就 TAS6584中的此 H 类问题采取后续行动-以下是我之前发布的问题:

适当的 H 类跟踪电源(或与 TAS6584中创建的 H 类控制信号类似)应受数据路径输出信号(发送到音频放大器)而非 输入信号的影响 。 TAS6584的行为方式似乎不是这样。 我不确定是错误还是我们没有正确配置 TAS6584。

我们执行的测试显示了此错误行为:

  • 我们在 PPC3 GUI 中将电源范围的下限和上限分别设置为5VDC 和14VDC。
  • 通过将 TAS6584的音量控制保持在0dB 水平、我们将输入信号的振幅从-10dB 改变至+10dB、并监控跟踪信号。
    • H 类控制信号随输入信号而变化
  • 建立跟踪信号范围后、 我们使输入电平保持固定、并使用 TAS6584音量控制来衰减 TAS6584器件的输出。  
    • H 类控制信号  没有 变化。

如果 TAS6584的产品要获得 H 级运行的好处、这种行为会导致该产品无法控制音量。 说了这句话、数字音频输出端的音量控制是否为 不会 使用时、由于 TAS6584中的音频处理在衰减信号上执行、整个音频数据路径的动态范围受到影响。

我将 PPT 文件附加到该主题中、以供您查看、 摘要的屏幕截图 如下所示:

您能否确认这是 TAS6584的预期行为? 如果不能正确调节、可以使用哪些 I2C 控制寄存器来纠正 TAS6584的行为?

期待您的答复。

e2e.ti.com/.../2818.L0_5F00_MSA_5F00_TAS6584_5F00_ClassH_5F00_Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们在 EVM 板上重现了此问题、这应该是一个错误。

    让我与我们的数字设计人员核实一下、他们稍后会为您提供反馈。

    此外、 大多数客户在放大器外部执行一些信号和调谐处理、并仅将 AMP 用作功率放大器。  您在解决模拟增益和放大器音量问题时有任何疑问吗?

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Qiu、您好!  

    在系统级别上、"音响主机"(即 EV 的主控制中心)在被发送到放大器模块之前有大量的处理工作。  但是、任何高质量系统中的音量控制都应置于输出音频数据路径上、以便能够将全位深度分辨率用于其前面的所有处理。 此外、它位于过采样域中、还降低了拉链噪音的几率、并且能够快速响应用户的音量变化请求、而不会出现可闻的伪影。

    因此、位于数据路径末尾的过采样域中的音量控制可提供理想的分辨率解决方案(并实现更安静/更平滑的音量控制)。 话虽如此、如果 我们使用 当今 TAS6584中的音量控制、H 类无法根据系统所需的实际信号和实际电源轨电压正常工作。 因此、H 类跟踪电源架构所带来的高效率是无法实现的-这就迫使您不得不在最佳动态范围和音频分辨率之间或高效 H 类运行之间进行选择。

    最后、应将模拟增益设置为仅生成所放大源内容的最高预期输出振幅所必需的值。 这是因为所应用的任何高于 该要求的模拟增益都会增加系统的本底噪声。 理想情况下-放大器的电源轨和应用于信号的增益都应尽可能低、以避免浪费功率和增加空闲通道噪声。


    感谢您的答复、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了、感谢您的解释。

    在 TAS6584中、数字增益(第0页)位于 H 类之后的最后一级 数字增益不会影响 H 类输出。 请参阅下面的流程流程:

    也许您可以在 音频处理 GUI 页面中使用音量控制来更改音量。

    您能分享您的电子邮件吗、我们可以将相关的寄存器说明发送给您、以便手动更改流量。

    TAS6684中优化了处理流程序列。 您还可以尝试使用具有相同引脚定义的 TAS6684。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Qiu、您好!  

    是的-我的电子邮件地址是 cody@upstreamaudio.com

    顺便说一下、我们确实使用了用红色圈出的增益控制来尝试查看它们是否对 H 类控制产生任何影响、以及 H 类控制的行为方式与音量控制相同。  

    我已申请访问 TAS6684数据表(我只能在线查看产品简介。) 您是否认为其控件可以正常运行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意、我会重试、稍后会提供反馈。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你魏秋-  

    同时、您能否告诉我6684器件是否可修复此错误? 您能否授权我们访问该器件的完整数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据基准测试、CH1&CH2 (CH3&CH4)的体积需要一起改变、以使 H 类的输出跟踪 CH1或 CH2的输入。  这似乎是另一个错误、您是否可以接受该解决方案?

    • 测试条件:只有 CH1播放、其他3个通道设置为 Hi-Z。
    • 默认值:-20dBFS 输入、0dB 音量(在"音频处理 GUI"页面中)-> 87.5% H 类占空比
    • 情况1:-20dBFS 输入、 4dB 音量 CH1 、其他3个通道设置为0dB (在"Audio Process GUI"页面中)-> 50% H 类占空比
    • 情况2:-20dBFS 输入、 -110dB 音量 ch1 、其他3个通道设置为0dB (在"Audio Process GUI"页面中)-> 87.5% H 类占空比  
    • 情况3:-20dBFS 输入、 -110dB 容积 CH1&CH2 、其他2个通道设置为0dB (在"Audio Process GUI"页面中)-> 100% H 类占空比  

    TAS6684上不存在此类错误、H 类函数涵盖了所有类型卷的影响。

    此外、您能否授予我们该器件完整数据表的访问权限?

    已发送至您的电子邮件

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qi:  

    我认为车辆的左/右和前/后扬声器中可能存在一些静态偏移(考虑汽车音响主机中的"平衡"或"调节器"功能)、但它们可以一起进行调节以实现整体音量控制。 如果是这种情况、Ch. 1和 Ch. 2之间的音量控制是什么? 衰减较小的通道?

    我想或许、如果 TAS6684已经解决了所有这些错误、那么用它来替代 TAS6584或许是更好的主意、对吗? 如果是、我们可以从哪里获得 TAS6684散装 IC、从而我们可以返工 EVM 以使用改进型器件。 您能为我们提供一些此器件的样片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="382520" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435080/tas6584-q1-continuation-of-the-discussion-regarding-the-class-h-behavior-in-the-tas6584/5512854 #5512854"]我认为车辆的左/右和前/后扬声器可能存在一些静态偏移(想一想汽车音响主机的"平衡"或"减法器"功能)、但它们可以一起进行调节以实现整体音量控制。 如果是这种情况、Ch. 1和 Ch. 2之间的音量控制是什么? 衰减较小的通道?[/QUOT]

    同意、这将为客户的应用程序增加许多限制。

    我们的数字设计人员提供了新的解决方案来修复此错误、您可以按照以下步骤重试:

    1.不要连接到主板,设置 H 类参数。

    2.转储 H 类设置。

    3.在 RAM 变更部分合并 H 类控制代码。

     e2e.ti.com/.../Ram-Change.txt

    4.重新启动 GUI 并将状态设置为睡眠模式、然后执行 RAM 更改代码。

    5.将状态设置为播放、然后您可以更改音量(在 音频处理 GUI 页面中)以控制 H 类输出 PWM  

    该解决方案解决了 H 类应用中的 TDM 格式和单个通道音量控制问题。

    稍后、我们将在下一版本中将这些更改合并到 PPC3 GUI 中。

    另外、我还可以将详细的幻灯片发送到您的电子邮件中

    我认为、如果 TAS6684解决了所有这些故障、或许最好使用它来代替 TAS6584、对吗? 如果是、我们可以从哪里获得 TAS6684散装 IC、从而我们可以返工 EVM 以使用改进型器件。 您能为我们提供一些此器件的样片吗?

    是的、与 TAS658相比、TAS6684因可以修复一些错误、而更易于客户使用。

    您还可以通过连接本地 FAE 来申请样片进行测试。

    提示:已修改 TAS6684的寄存器、并需要重新运行软件。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Qiu、您好!  

    这是*伟大的*信息,非常感谢您的帮助!

    我们将立即深入了解详情、并会尽快跟进。