This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:DAC 4通道单端输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435072/tac5112-dac-4-channel-single-ended-output

器件型号:TAC5112

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用了 TAC5112音频编解码器、音频编解码器具有单端音频输出。

我们正在尝试播放立体声 I2S 音频数据(例如、 简单的1kHz 正弦音)、并且我们仅在 OUT1P 引脚上获得正弦音。 在从编解码器探测输出线路时、我们观察到、在 OUT1P 中、我们获得了正弦音调、而在中、OUT2P 线路信号变为高电平至1.75V、OUT1M 和 OUT2M 完全为0V。

播放示例音频文件后附加寄存器转储以及音频文件以供您参考。

此致、

Ranjith Kumar

e2e.ti.com/.../sine_5F00_1kHz_5F00_48000Hz_5F00_16bit_5F00_30sec.wav

e2e.ti.com/.../tac5112_5F00_reg_5F00_dump_5F00_48kHz_5F00_stereo_5F00_sine_5F00_tone.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    是的、这是在 TAC5112的第一个器件版本中出现的一个已知问题。 最新的器件版本已进行微调、以正确支持此功能。 请重新申请样片以进行验证。

    下面的脚本应该能够启用该功能。

    w	A0	0x00	0x00
    w	A0	0x01	0x01
    w	A0	0x02	0x09
    w	A0	0x11	0x80
    w	A0	0x19	0x00
    w	A0	0x1A	0x00
    w	A0	0x28	0x20
    w	A0	0x29	0x21
    w	A0	0x2A	0x22
    w	A0	0x2B	0x23
    w	A0	0x64	0x24
    w	A0	0x65	0x62
    w	A0	0x66	0x60
    w	A0	0x6B	0x24
    w	A0	0x6C	0x62
    w	A0	0x6D	0x60
    w	A0	0x76	0xCF
    w	A0	0x78	0x40
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您分享更新后的寄存器详细信息、但与此同时、我们也面临问题说明中所述的相同问题。 附加寄存器转储(tac5112_reg_dump_11_Nov_24.txt)。

    两种配置之间的唯一区别是、我们使用的是 I2S 模式而不是 TDM 模式、而现在为了进行调试、我们尝试了主要 ASI 路由2个数据输出。

    此致、

    Ranjith Kumar

    e2e.ti.com/.../tac5112_5F00_reg_5F00_dump_5F00_11_5F00_Nov_5F00_24.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:  

    正确、这可能是一个已知的器件问题、已在最新版本中修复。 请重新订购 TAC5112的样片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您了解这些信息。

    此致、
    Ranjith Kumar