工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们在设计中使用了 TAC5112音频编解码器、音频编解码器具有单端音频输出。
我们正在尝试播放立体声 I2S 音频数据(例如、 简单的1kHz 正弦音)、并且我们仅在 OUT1P 引脚上获得正弦音。 在从编解码器探测输出线路时、我们观察到、在 OUT1P 中、我们获得了正弦音调、而在中、OUT2P 线路信号变为高电平至1.75V、OUT1M 和 OUT2M 完全为0V。
播放示例音频文件后附加寄存器转储以及音频文件以供您参考。
此致、
Ranjith Kumar
e2e.ti.com/.../sine_5F00_1kHz_5F00_48000Hz_5F00_16bit_5F00_30sec.wav
e2e.ti.com/.../tac5112_5F00_reg_5F00_dump_5F00_48kHz_5F00_stereo_5F00_sine_5F00_tone.txt