This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1EVM:上升沿或下降沿

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429777/tas5720a-q1evm-rising-or-falling-edge

器件型号:TAS5720A-Q1EVM

工具与软件:

你好  

我想讨论一下与 TAS5720 EVM 测试和时钟边沿问题相关的要点。

根据 TAS5720文档、数据的 MSB 位仅在时钟的上升沿有效、这表明 TAS5720需要一个上升沿时钟才能正常工作。

  1. 时钟边沿要求:为了确保 TAS5720在没有音频干扰的情况下正常运行、有必要使用上升边沿进行数据传输。
    您能否确认这是否与您的观察结果相符?
  2. 我们是否可以更改与 TIA 5720 EVM 硬件侧的上升沿和下降沿相关的配置? 是可能的

Br Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    是的、数据仅在时钟的上升沿有效。  数据表第13页说明:该数据以二进制补码形式(MSB 在前)显示、在位时钟的上升沿有效。

    2.我不认为有能力改变这一优势。   如果音频源由音频测试设备 AP 提供、请 将其从源更改为源。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦
    我的客户正在使用我们的 PPCBM 和 APX 工具进行检查。 并检查了 TAS5720EVM 上的 I2S  

    但是、在 PPCMB (下降沿)和 APX 工具(上升沿)中的两种情况都可以正常工作。 我需要对 I2S 边沿配置进行一些澄清、因为对于在下降沿与上升沿传输数据的要求存在一些不确定性、这将有助于决定是否使用微控制器部分。

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Martin

    实际上、在大多数情况下、APX 工具设置上升沿也可以使器件正常工作、但不建议这样做。

    下图所示为标准 I2S 格式。 应在 SCLK 的下降沿期间更改数据、并使 SCLK 上升沿位于每个数据位的中间、器件将在此处检测值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow

    感谢您的支持。 抱歉、再次出现上升沿和下降沿问题、但选择 MCU 时需要这样做。

    在最近使用 APX 工具和 PPCMB 进行的实验中、我们观察到了一个主要区别:
    1.我们在中操作 EVM 硬件模式 (在上升沿工作) 类似的操作 .
    2.我们在中操作 EVM 软件模式 (在下降沿工作) 与 PPCMB 一起使用。
    您能否确认这一模式选择差异是否会影响 EVM 有关上升沿或下降沿的行为?

    您提到了不建议上升沿。

    或者它是否应该仅在两种情况下都在下降沿有效?

    再次感谢您的耐心与支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    软件模式和硬件模式不会更改边沿的极性。  关于 PPCMB 和 APX 的实验,我不能说为什么两者都起作用。 您是否捕获了波形以确认时序?

    影子、您在这里应该谈论两件事。   一个是接收器(TAS5720)侧、应使用上升沿对数据进行采样。 一个是发送器(APX)侧、使用下降沿生成交叉点数据。  影子表示源端。

    [报价 userid="89239" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429777/tas5720a-q1evm-rising-or-falling-edge/5503283 #5503283"]

    您提到了不建议上升沿。

    [报价]

    迪伦

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦

    感谢您的澄清:

    TAS5720 --上升沿(接收器)

    MCU/APX 工具-->下降沿(变送器)

    您可在此处找到 PPCMB

    和 APX 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    该 EVM 符合我们的预期: 发送器 下降沿发送数据、接收器上升沿采样数据。

    APX 工具测试很奇怪:发送器上升沿发送数据。  在此条件下、TAS5720应该无法正确地对数据进行采样。   我无法就此做出解释、必须怀疑有一些内部延迟使其正常工作(在转角温度/ VDD 条件下无法正常工作)。  从数据表规格的角度来看、为了保证它运行良好、此处的时序应满足:与上升沿相比、建立时间为15ns、保持时间为15ns。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来结束本次课程。  如果有更多问题、请回来。