工具与软件:
你好
我想讨论一下与 TAS5720 EVM 测试和时钟边沿问题相关的要点。
根据 TAS5720文档、数据的 MSB 位仅在时钟的上升沿有效、这表明 TAS5720需要一个上升沿时钟才能正常工作。
- 时钟边沿要求:为了确保 TAS5720在没有音频干扰的情况下正常运行、有必要使用上升边沿进行数据传输。
您能否确认这是否与您的观察结果相符? - 我们是否可以更改与 TIA 5720 EVM 硬件侧的上升沿和下降沿相关的配置? 是可能的
Br Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我想讨论一下与 TAS5720 EVM 测试和时钟边沿问题相关的要点。
根据 TAS5720文档、数据的 MSB 位仅在时钟的上升沿有效、这表明 TAS5720需要一个上升沿时钟才能正常工作。
Br Martin
您好 Shadow
感谢您的支持。 抱歉、再次出现上升沿和下降沿问题、但选择 MCU 时需要这样做。
在最近使用 APX 工具和 PPCMB 进行的实验中、我们观察到了一个主要区别:
1.我们在中操作 EVM 硬件模式 (在上升沿工作) 类似的操作 .
2.我们在中操作 EVM 软件模式 (在下降沿工作) 与 PPCMB 一起使用。
您能否确认这一模式选择差异是否会影响 EVM 有关上升沿或下降沿的行为?
您提到了不建议上升沿。
或者它是否应该仅在两种情况下都在下降沿有效?
再次感谢您的耐心与支持。
Martin
软件模式和硬件模式不会更改边沿的极性。 关于 PPCMB 和 APX 的实验,我不能说为什么两者都起作用。 您是否捕获了波形以确认时序?
影子、您在这里应该谈论两件事。 一个是接收器(TAS5720)侧、应使用上升沿对数据进行采样。 一个是发送器(APX)侧、使用下降沿生成交叉点数据。 影子表示源端。
[报价 userid="89239" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429777/tas5720a-q1evm-rising-or-falling-edge/5503283 #5503283"]您提到了不建议上升沿。
[报价]迪伦
迪伦
Martin
该 EVM 符合我们的预期: 发送器 下降沿发送数据、接收器上升沿采样数据。
APX 工具测试很奇怪:发送器上升沿发送数据。 在此条件下、TAS5720应该无法正确地对数据进行采样。 我无法就此做出解释、必须怀疑有一些内部延迟使其正常工作(在转角温度/ VDD 条件下无法正常工作)。 从数据表规格的角度来看、为了保证它运行良好、此处的时序应满足:与上升沿相比、建立时间为15ns、保持时间为15ns。

迪伦