Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M, TAS5782M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5782M
工具与软件:
我要查看此部分的数据表第10.2.2节(典型应用、单声道(PBTL)系统)。 显示了 PBTL 系统的原理图。 我感到困惑的是、SPK_OUTA+/-(和 SPK_OUTB+-)在 LC 滤波器之前短接在一起。 我在其他各种放大器芯片中都看到过相同的设计、但这些其他芯片通常还具有另一个引脚或配置寄存器、可将放大器配置为单声道模式而不是立体声模式。 我认为这会改变芯片中的内容、因此这些放大器协同工作。 我在 TAS5780M 芯片的数据表中看不到任何引脚或寄存器来完成此任务。
这是如何工作的? 我缺少什么吗? 模拟电子器件不是我的正常工作领域、因此我对这方面有一点不熟悉。