This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5780M:PBTL 单声道系统的设计

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436250/tas5780m-design-of-pbtl-mono-system

器件型号:TAS5780M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5782M

工具与软件:

我要查看此部分的数据表第10.2.2节(典型应用、单声道(PBTL)系统)。 显示了 PBTL 系统的原理图。 我感到困惑的是、SPK_OUTA+/-(和 SPK_OUTB+-)在 LC 滤波器之前短接在一起。 我在其他各种放大器芯片中都看到过相同的设计、但这些其他芯片通常还具有另一个引脚或配置寄存器、可将放大器配置为单声道模式而不是立体声模式。 我认为这会改变芯片中的内容、因此这些放大器协同工作。 我在 TAS5780M 芯片的数据表中看不到任何引脚或寄存器来完成此任务。

这是如何工作的? 我缺少什么吗? 模拟电子器件不是我的正常工作领域、因此我对这方面有一点不熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    由于该器件有点旧、让我来再次确认我们的 EVM、然后通知您。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该器件没有 PBTL 寄存器设置。

    您可以遵循数据表的建议。  

    使用 PBTL 时、其中一个 DAC 输出会被阻止、PBTL 是从 BTL 切换 PBTL 的触发器。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还不清楚。 我看到通道 B 的 DAC 输出/放大器输入发生了什么情况、但尚不清楚这是否实际为 PBTL 重新配置放大器、或者只是将 GND 发送到放大器的通道 B。

    我遇到的问题是、我想构建能够在 BTL 和 PBTL 模式之间更改的硬件。 最终、我想要一种 PCB 设计、可以更改跳线或焊桥(或其他任何东西)、以将其重新配置为立体声或单声道、然后更改固件以通过更改输入混频器的参数将 DAC 重新配置为立体声或单声道。 该芯片将始终通过 I2S 提供立体声输入。 单声道输入混频器的规划是将(L+R)/2发送到通道 A、将0发送到通道 B。我可以假设将零发送到 DAC 通道 B、并让 DAC 输出连接到放大器输入、因为数据表中用于立体声电路与将放大器通道 B 输入接地一样吗?

    您是否认为仅仅重新配置扬声器输出(可能是通道 B 的输入)就足以使放大器进入单声道模式而不会因为扬声器输出短路而烧毁芯片?

    您还说 TAS5780太旧了。 我相信它仍然是活跃器件吗? 如果旧了、您会建议用什么芯片代替它、可以实现我想要的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomsa

    请允许我清除您的请求:

    1.是否要在电路板上切换 PBTL 和 btl?

    如果您仍想使用 tas5780、您可以参考 tas5782evm 的以下链接、它具有用于在 PBTL 和 btl 之间切换的设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau708/slau708.pdf?ts = 1731459809576&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5782M

    使用固件切换 PBTL 和 btl 的 tas58xx 支持。

    您可以查看以下器件。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5825m.pdf?ts = 1731460041491&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接。

    TAS5782部分看起来几乎与 TAS5780完全一样(并且似乎对我来说更容易获得)。 EVM 的原理图也非常有用。 我正在考虑改用 TAS5782、但数据表中遗漏了几个关键内容、即第9.5节(编程)和 DSP 存储器映射。 TAS5780的编程部分非常关键、因为它包括将(L+R)/2信号输入到放大器中所必需的输入混频器。 DSP 存储器映射至关重要、因为这是我要对 DSP 进行编程的所有寄存器(例如、输入混频器)。 TAS5782的信息在哪里? 是否与 TAS5780足够相似、同样的编程和 DSP 内存映射也适用? 如果是、为什么会从数据表中取出它?

    TAS58xx 产品不能满足我的要求、因为它们的单声道模式仅使用左声道帧、不支持来自立体声输入的真单声道。 我喜欢该部件的简单性、但同样、它没有关于 DSP 编程的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    我们提供了 PPC3 GUI、它可支持您在 DSP 中进行调整。

    您可以从以下链接申请获取 ppc3和相应的 GUI (tas5782和 tas58xx)。 它们都支持 DSP 中的调整/编程。

    如何使用 PPC3:

    https://www.ti.com/video/5817768371001?keyMatch=purepath%20console%203%20user%20guide&tisearch=universal_search

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这会催生 PPC3软件。 不使用该软件 需要 EVM 板? 如果是这样、这对我来说 是行不通的(花这么多钱用于一个小项目是不值得的)。 是否可以在不插入任何硬件的情况下使用软件并获取寄存器转储?

    为什么不发布 DSP 的寄存器映射?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    无需 EVM、即可配置 PPC3并转储寄存器。

    无需购买 EVM。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我已申请访问 PPC3软件以及 TAS5780M 和 TAS5782M 的支持软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说得太快了。 我对软件的请求已被拒绝、没有提供任何理由。 为什么? 难道 TI 不是销售芯片的行业吗? 如果您不向客户提供芯片的使用工具、您将如何销售这些芯片?

    好的、回到我的其他问题。 从何处可以获取有关 TAS5782M 的 DSP 存储器映射和编程的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的申请被拒绝、请查找 TI 帮助以了解拒绝申请的原因。