This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1 EVM

Guru**** 2553780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429180/tas6584-q1-tas6584-q1-evm

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在评估我们根据{left photo}下面的数据表图创建的第1块原型板。 我们的原理图将1P 和1M 的 LC 输出连接在一起、形成负载的第1个连接、2P 和2M 形成到负载的第2个连接、以进行 PBTL 配置。

我已经演示板、我们必须复制上面的连接、并使用 PPC3软件对其进行配置、以执行 PBTL 而未成功。

然后、我已经更改输出连接器 J11 (右图)上的连接、其中引脚1短接引脚3/引脚2短接引脚4以形成负载的第1个和第2个端子。 此配置适用于 PBTL。

您可以看一下吗、因为我在左侧图片上展示了 PBTL 的5个原型板连接、并且必须对电路板进行重大修改才能使其正常工作。

Rgds、

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请按照左图严格连接。

    右图为:1、2短路、3、4短路。

    此外、请按照以下步骤配置 PBTL 模式。 PS:PBTL 只能使用1spw 模式。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我可以按照您的指示来运行它。 目前、我们正在 PBTL 模式下监控 IC 的温度、该模式运行良好。

    我一直在使用电流探头和从 TAS 芯片 SDOUT 接收到的波形来监测电流。 现在、我每次从 sdout 获取这些电流波形峰值、并通过示波器上的电流探针进行验证。 M OST、它就是干净的50Hz 5A 波形。  

    下面的波形是我们发送50Hz I2S 信号(蓝色)、我们监测流经负载(低阻抗串联交流电容器/电阻器)的电流(橙色)。 Im 不知道是什么原因导致了电流波形上的此不规则现象? 如果在这些峰值期间为 RW、我已监测到 I2C、但未监测到。 我怀疑热性能或电流保护设置、但我们有时也会看到这些峰值在2A、这种情况不太可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能否检查另一个通道是否已连接到负载?

    似乎另一个通道正在执行 DC DIAG。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    通道3-4为常闭型。

    我还附加了我的 I2C 配置。 你可以看看。。。

     e2e.ti.com/.../codec_5F00_6584.h

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    根据您的配置、另一个通道设置为睡眠模式。 因此、它不应由 DC DIAG 引起。

    您能帮我用示波器捕获特定的波形吗?

    同时、可以提供负载的特征供我们参考吗?

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您能否告知您希望 我捕获哪个波形?

    关于输出、负载与4.4mF 交流电容器进行交流耦合。 负载本身只是短路(智能高压保险丝)。 然后、我们通过监测 TAS 芯片输出的电流来调节流入该保险丝的电流。

    它在50/60Hz 注入和0.15A ~ 5A 的变化电流情况下工作非常完美。

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请帮我捕获以下波形、示波器的四个通道(发生抖动时):

    1.输出电压(N/P)

    2.输出电流(输出电感电流),

    3.输出电流( LC 之后的负载电流),

    4.输出 PWM (N/P)

    谢谢。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们已经解决了这个问题。 这是热界面垫,不能正常压缩。 IC 在高温下遇到 OTD。