This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:空闲与静音期间的电流消耗

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428456/tas2563-current-cunsumption-during-idle-vs-mute

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

我们在我们的产品中发现了 TAS2563的奇怪行为、有源 VBAT 空闲电流小于静音模式。 您以前是否见过此行为?

以下是我们的产品上电顺序:   

1.上电时。 软件复位编解码器然后写入初始寄存器设置

2ms 后  

2.然后启用 PA、先写入数字音量、然后再播放音。

然后写入

3.提示音后、再次输入数字音量、然后静音。

然后写入

因此、通过此编程序列、我们发现 VBAT 的空闲电流(14mA)低于静音模式(24mA)。 Δ 大约为10mA。

但是、当我们连接到调试工具以手动对取消 静音和静音进行编程时、两个电流都为~ 14mA。

这个问题是 由于 我们的编程序列造成的吗? 我们的顺序是否正确?

除此之外,我还注意到其他奇怪的行为,当我手动编程通过我们的工具:

关断(~1mA)>开启(~14mA)>静音(~14mA)> 开启(~14mA)>静音(~14mA).......

 关断(~1mA)>静音(~24mA)> 开启(~14mA)>静音(~14mA)> 开启(~14mA)>静音(~14mA).......

您以前看到过这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查你的询问。 请在一周结束前收到回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    TAS2563 Vbat 始终连接到电池、但 IOVDD (1.8V)由我们的处理器控制。 连接是按下电源按钮时的上电顺序

     下面是有关软件复位和写入初始化寄存器的放大细节

      

    然后、PA 逐个进入静音模式

    除此之外、从开启到静音再到关断的正确顺序是什么? 需要在两者之间添加延迟?

    负载诊断的功能是什么? 导通和关断之间有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 您提到过有两种情况、一种是手动编程、但另一种是什么? 正在使用 PPC3? 您是否手动对相同的序列和 PPC3进行编程、但看到了不同的响应?

    此外、您要使用什么来测量电流? 关断电流应小于1 mA。  

    负载诊断检查扬声器端子是否开路或短路。 无论模式设置如何、LDG_MODE_ON 都会运行诊断检查。 如果 MODE 寄存器设置了诊断、器件将运行诊断、然后在未检测到错误时进入运行模式。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我一次问了太多的事情,并给你造成困惑。 让我们按照1比1的方式稳定下来... ^_^

    我们的产品是 BT ACCY、VBAT 始终连接到电池、IOVDD 仅在上电时存在。

    我们的产品只有  编程  或者 静音  MODE。 因此在无音频播放期间、设备处于内 静音 而不是 软件关断。

    因为延迟问题、我们没有进入软件关断模式的原因。

    我们注意到、有源模式下 VBAT 的空闲电流(~14mA)低于静音模式(~24mA)。 为什么?

    仅供参考。。  这是产品输出 LC 滤波器的配置

    以下是我们在产品中配置的所有寄存器设置。 请备注此链接是否有任何错误?

    写入 TAS2563寄存器是否有任何时序要求? 示例:如果我想从"运行->静音->关断"中询问 PA。 因为它们都是 相同的寄存器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感谢您的澄清! 这是非常清楚的。  

    工作模式(无音频)和静音非常相似、因此我不确定此时的电流是否存在差异、但让我复制一下并找出原因。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此处的延迟、我们深表歉意。  

    使用您的脚本、我看到静音或活动模式(没有播放音频)的电流没有差异。 我也尝试了关断、静音和激活之间的各种序列。 每次静音和工作模式从 Vbat 拉取5 mA。 这两种模式是相似的、因为 D 类输出仍在切换、但不传输音频数据、因此电流应相似。  

    这通常低于记录的数值、因此我想知道您使用的电流测量设备是否导致了此问题。 我正在使用 HV 功率监控器来提供和测量 Vbat。 如果您有任何类似的产品、Keithley 2420源表也是一个不错的选择。  

    不同模式之间也不需要特定排序。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 LC 滤波器配置会引起这种奇怪的行为吗?  

    我们将 Keysight 1147B 电流探头与 Agilent MSO7104A 示波器配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LC 滤波器不应造成差异、因为静音模式和活动模式(不播放音频)的输出是相同的。 您可以通过在示波器上探测 D 类输出来看到这一点。

    我以前使用过类似的示波器探头、但发现小分辨率测量不准确、即使由于分辨率和噪声有限而对探头进行了消磁也是如此。 也许您可以尝试使用一些 具有高 Vbat 分辨率的源表或使用感应电阻器进行这些测量?   

    此致、
    悉尼诺斯卡特