This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:EVM 启动时出现错误消息、然后无法使用音频驱动器。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439153/tas2781evm-error-message-at-evm-startup-then-no-audio-driver-possible

器件型号:TAS2781EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS2781

工具与软件:

我们已获得 PurePath 控制台的访问权限、以使用 TAS2781构建产品。

评估板似乎已正确连接至 PC。 但尽管 J20/J21上的功率为10V 且连接了扬声器、但仍无法进行音频输出。

1)当将电路板连接到 PurePath 时、出现此错误消息:"You have a different version of EVM - Supported Hardware ID:FWIDTAS2781EVM-REVA"。 该电路板与"TAS2781 EVM AMPS172 RevA"版本标识、似乎连接正常( 可以读取 TAS2781寄存器、温度等、蓝色和绿色 LED 亮起)。 我们可以忽略该消息吗? 我们大约在6个月前在 DigiKey 上购买了该电路板。

2)无法输出音频,因为 Windows 显示"无法激活音频设备,错误消息10"。 更新驱动程序将不起作用、因为它会返回"已安装的最佳驱动程序(USB 2.0音频)"。 该电路板可通过"TI USB 音频"看到。 我们如何才能使这款驱动器正常工作? 操作系统为 Windows 11、Acer 笔记本电脑、x64 PC。

是否有任何可能的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    第一个错误可以忽略。 EVM 上的 EEPROM 在 EEPROM 中没有正确的值、我们修复了这是最新 EVM 的编程问题。  

    对于第二个错误、是否可以卸载 PPC3和驱动程序、然后重新安装 PPC3? 这将重新安装驱动程序

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur -

    感谢您的反馈。 问题已解决!

    卸载/重新安装没有解决问题(可能是我们的故障)、然后改为另一台笔记本电脑(联想 Thinkpad)、在那里它的工作方式就像一种魅力。 现在、办公室充满活力、我们可以继续进行设计。

    此致- Stephan