This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505支持非平衡麦克风输入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439407/pga2505-pga2505-support-an-unbalanced-microphone-input

器件型号:PGA2505

工具与软件:

尊敬的  

PGA2505是否支持不平衡的麦克风输入

(非平衡输入方法:pin3->nc、pin1->GND、pin2->in)
与该电路类似、目前存在三种现象:
1.连接此非平衡输入麦克风会导致 PGA2505没有音频信号输出;
2、连接另一个非平衡麦克风(该非平衡麦克风以这种方式接线:3针、1针、外壳接地短路,2针接音频信号输入),会产生很大的噪音;
3.当我通过一个3.5到6.35的插头(单端信号输入)使用上述两个麦克风时。
接收 TRS 组合端口时、没有音频信号输出。
这三个问题是否与此电路有关? 或者 PGA2505不支持非平衡信号输入吗? 只能接收平衡信号输入、对吗?
请查看随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

     一般而言、  使用差分 输出麦克风可获得 PGA2505的最佳性能、因为该器件专为放大电容式麦克风而设计。

    可以连接单端 麦克风、但需要对 PGA2505的差分正负输入进行交流耦合。 如果 (驻极体?)的 VCC 电源 麦克风的 电压超过 PGA2505的 VA=+5V 电源电压、则可能需要添加输入电压保护二极管、 如 数据表第12页的图7所示。 因此、麦克风连接器上的引脚3和引脚2需要进行交流耦合并连接到麦克风、如下所示。

    谢谢、此致、

    Luis