This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:请查看寄存器设置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434661/tlv320aic3254-register-settings-review

器件型号:TLV320AIC3254

工具与软件:

你(们)好  

我的客户看到 AIC3254在18KHz 时急剧停产、因为以下快速响应显示?  

您能否帮助查看以下附件中客户的注册设置?  

e2e.ti.com/.../Codec_5F00_I2C_5F00_First_5F00_Play_5F00_1031.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置中没有任何内容会导致滚降。 这个是模拟输出吗? 它如何连接到 AP、您能否共享原理图?

    AP 上的过滤器设置是什么?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    原理图如下所示  

    AP 设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我即将从一次国际旅行返回美国、因此我将更详细地了解这一点、并在美国时间(星期五)达拉斯时间提供一些建议。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    我们发现问题不在 AIC3254上。 音频源本身就遇到了这个18KHz 截止频率问题。  

    感谢您的支持、我将关闭此帖子。