This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:DRV135的 P 和 N 输出值的差异

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441724/drv135-difference-in-the-p-and-n-output-values-of-the-drv135

器件型号:DRV135

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用  DRV135将 单端信号转换为差分信号。

  DRV135的 P 和 N 输出值之间存在显著差异。 谁能帮助确定确切的原因?

以下是观察结果:
输入电压:3V

P & N = 6.45V
P v/s GND = 3.25V  
N v/s GND =-3.18V

Vocm = 250mV (max)//根据数据表

Vodm = 10mV (max) //根据数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我模拟了以下3种场景。 我在检测引脚上使用了直流阻断电容器来阻止任何电流和偏移误差。 该场景是我们的参考设计。 我还在没有这些电容器的情况下运行仿真、最后一个则在没有电容器和无负载的情况下运行仿真。 您可以看到流入检测引脚的电流产生了误差。 此方案将复制您的设置。 我已将我的仿真附加到这篇帖子的底部。  

    下面、我们建议对失调电压误差较大的应用使用直流阻断电容器。 您可以看到、任何电流流过检测线都会产生偏移电压、返回到输出放大器的内部同相端子。 我们在 PDS 中有多个没有直流阻断电容器的电路、但请注意、输出端连接了一个与上述场景2类似的电阻负载。 您是否可以尝试在输出端使用电阻负载来查看误差是否减小?

    e2e.ti.com/.../5734.DRV135.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone