This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:Demo板中的U8、U10、U9及J4的用法諮詢

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442488/pcm9211evm-u-demo-u8-u10-u9-j4

器件型号:PCM9211EVM-U

工具与软件:

1、在PCM9211EVM - U的demo板的原理圖中、J4是一個S / PDIF的光輸入信號、我的疑問是只要把這個光輸入信號接入RXIN2 -- RXIN7中的任意一個輸入端口即可(如下圖所示)、而為何Demo圖中卻分別接入了RXIN2 -- RXIN7的每個口、這是為什麽?

2、另外、U8、U9、U10這些元件是必須要的嗎?是否可以從demo板的J4输出 直接接到RXIN2 -- RXIN7中的任意一個呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、EVM 的设计旨在为不同的用例提供最大的灵活性。 我认为    不需要使用 I2C 总线和缓冲器(U8) 的 I/O 扩展器。>这些输入 设计为直接连接到 CMOS 源或标准 S/PDIF 光学模块。 每个输入可承受5V 输入。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感謝回復、疑問已解。μ A