Other Parts Discussed in Thread: OPA1633
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440512/opa1633-supply-question
器件型号:OPA1633工具与软件:
您好!
有关此器件电源的快速问题。 OPA1633首先使用哪个电源是否重要? 如果一个电源根本没有出现、器件是否会面临这种不安全问题? 我们将为该部分提供+15V 和-15V 电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA1633
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440512/opa1633-supply-question
器件型号:OPA1633工具与软件:
您好!
有关此器件电源的快速问题。 OPA1633首先使用哪个电源是否重要? 如果一个电源根本没有出现、器件是否会面临这种不安全问题? 我们将为该部分提供+15V 和-15V 电压。
您好 Abigail:
在我的快速测试期间、发生了以下情况:
仅将 PD 引脚设置为启用器件(3.3V)时:Iq =~μ A 2.8mA
连接-15V 时:Iq = 20mA
在连接两个电源的情况下:Iq = 11mA (指定值)
在此电源时序期间、负电源消耗的电流似乎超过指定的 IQ、但连接两个电源后、器件会恢复到指定的静态电流。 在此测试过程中、我未发现器件性能下降或出现问题。
我将与我的团队核实这是否构成和问题、或者我们是否能够推断器件能够在20ms 的电源时序延迟下运行。 我建议20ms 延迟的短时性质支持这样一个结论、即此行为是放大器可以容忍的。
此致!
ALEC