This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:电源问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440512/opa1633-supply-question

器件型号:OPA1633

工具与软件:

您好!

有关此器件电源的快速问题。 OPA1633首先使用哪个电源是否重要?  如果一个电源根本没有出现、器件是否会面临这种不安全问题?  我们将为该部分提供+15V 和-15V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    您是否了解第一个电源轨出现和第二个电源轨出现之间将有多少延时时间?  如果您要提供+15V 和-15V 电压、电源方案在+15V 和0V 下仍有效。  您可能会担心您的信号和适合您的设计的结果、但这不会导致器件可靠性问题。

    能否详细介绍一下客户电路板/电路?

    我会检查一下电源时序和启动时间、看看是否有建议。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     15V 之间20ms、然后+15V 上线

     电源序列为:

    3.3V (t=0)->-15V (t=4ms)->+15V (t=20ms)

     

    其他信息:OPA1633的输出可随时(包括断电时)连接至低至100欧姆的负载。

    在+15V 和-15V 电源轨之前的使能输入端可能会出现一个3.3V 信号。  您觉得这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    我有一个 EVM、如果电源时序变为使能-> VS--> VS+、我可以简要地测试 OPA1633的粗略行为。

    负载较低(或负载较重)时的问题是 可用的输出电压摆幅和电流驱动:

    我将运行我的快速测试、以检查器件 IQ 和客户启动序列前后的行为。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、听起来很棒! 请让我知道如何进行!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    在我的快速测试期间、发生了以下情况:

    仅将 PD 引脚设置为启用器件(3.3V)时:Iq =~μ A 2.8mA

    连接-15V 时:Iq = 20mA

    在连接两个电源的情况下:Iq = 11mA (指定值)

    在此电源时序期间、负电源消耗的电流似乎超过指定的 IQ、但连接两个电源后、器件会恢复到指定的静态电流。  在此测试过程中、我未发现器件性能下降或出现问题。

    我将与我的团队核实这是否构成和问题、或者我们是否能够推断器件能够在20ms 的电源时序延迟下运行。  我建议20ms 延迟的短时性质支持这样一个结论、即此行为是放大器可以容忍的。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec、这非常有帮助-我将它传递给客户!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    很高兴我能提供帮助!   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alec -我实际上刚刚注意到您已直接与客户联系、我将在那里与您联系!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    完全不用担心!  我不介意当事情来到 e2e 时、偶尔其他人会有类似的问题并从答案中受益。   

    期待尽快通过电子邮件得到回复!

    此致!

    ALEC