This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:在差分输入和差分输出配置中不存在输出

Guru**** 2981730 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1633, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426792/opa1632-output-does-not-exist-in-differential-input-and-differential-output-configuration

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: OPA1633、 OPA1622

工具与软件:

OPA1632的电路如随附的原理图所示。

现在、我们只安装了第一级 U29及其电路。 移除了电容器 C94至 C97。 R46至 R49安装有220欧姆电阻器。 1kHz 正弦音(500mV 至1V)的输入馈送到音频分析仪的电阻器 R47和 R48。 输出由音频分析仪在 R51和 R50焊盘上(当前未安装 R51和 R50)进行测量。 输出应该是正弦音、但没有任何变化。

当我使用 TINA TI 执行仿真时、输出符合预期。

请告诉我需要在电路中进行的更改(如有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    您能否确认 OPA1632 IC 已加电并消耗接近 Iq (静态电流)规格的电流?  对于 OPA1632来说、IQ 为13mA。

    您可能还需要检查使能信号、这样就不会提供使 OPA1632进入断电状态的电压。

    一个小问题是、如果您发现改进的规格适用于您的设计、我们现在可以提供 OPA1633。  它具有相同的封装和引脚排列、引脚对引脚(P2P)兼容。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    当 OPA1632 IC 上电时、它会消耗40mA 电流(V+电源轨上为20mA、V-电源轨上为20mA)。

    使能信号是3.3V。

    请分享 OPA1633的样片供我们评估。 但我们会在 OPA1632问题解决后再进行解答。

    是否有任何检查来验证 IC 是否正常?

    此致、

    Shreeprada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    您应该能够通过 OPA1633网页的 TI.com 申请样片。  如果您无法这样做、请告知我。

    关于 OPA1632电路、典型的 Iq 为13mA。  您可以检查您的 IQ 是否与典型值一致;您应该看不到与该值相差甚远的 IQ 测量。  最大 IQ 为17.1mA。

    如果您正在消耗 Iq 20mA、则器件可能已损坏、或者提供的电流可能超出其正常工作所需的范围。  

    您是否能够验证您的原理图是否与您的 PCB 匹配?

    您是否可以使用电流表测量 Iq 并确认电源电压和 Iq 值?

    您是否可以尝试在 OPA1632的输出端放置800欧姆的差分负载? 这会改变您的 IQ 测量吗?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是的、原理图与 PCB 相匹配。

    V+和 V-上的电源电压分别为5V 和-5V。 我是否应该只在差分输出线路上连接800欧姆电阻? 附近是否有任何值可以接受?

    能否在1k 欧姆的差分输出端继续使用串联电阻?

    此致、

    Shreeprada M S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    对于此 IC 测试、您可以在差分输出线路上放置更高的电阻、例如800欧姆、600欧姆、400欧姆等

    根据原理图和您的第一条消息、我认为没有填充 R50和 R51 (串联输出电阻器)?

    我不建议在您的生产板中永久添加800欧姆的差分电阻、我要求您这样做是为了进行调试、以便能够更好地理解器件消耗的电流为什么大于静止时应消耗的电流。

    您的电流测量是在 OPA1632上电但无信号的情况下进行的、还是在放大器上存在输入信号的情况下进行的?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    以下是观察结果:

    每个正负电源电压轨上消耗的电流为20mA。

    以下是电路情况:

    串联输出电阻器(R50和 R51):未安装

    差分输出线路上的电阻器:800欧姆

    输入和输出音频信号:未连接

    正负电源电压值:+5V、-5V

    我还能尝试什么、请告诉我。

    此致、

    Shreeprada M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    下周我会在实验室中对 OPA1632进行评估、看看我可以获得什么测量结果。   

    您也可以尝试遵循第14页的数据表中的 RF 和 RG 的建议电阻值:

    对于1V/V 的增益、RF=RG=390 Ω  我还建议在连接 R50和 R51的情况下进行 IQ 测量。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    数据表中建议的 RF 和 RG 值已经过试用、发现输出没有差异。

    我还尝试了安装 R50和 R51、但输出没有任何变化。

     

    此致、

    Shreeprada M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    好的、谢谢。  我的办公桌上现在有一些器件、我还需要时间来构建一个 EVM、以便在实验室中加以研究。  我将在一周结束前提供最新情况。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    是否有任何有关此问题的更新? 您能否用评估板来检查电路?

    此致、

    Shreeprada M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    我尚未能将设备插入实验室。

    在我准备这样做时、您能否分享您希望我为您检查的任何关键测试或测量?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    请使用之前共用的电路检查 IC 的1kHz、50mV 正弦波输入输出。

    此致、

    Shreeprada M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    感谢您分享您的输入信号请求。  我正在组装与 OPA1632兼容的板。

    我希望下周进行测量。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是否有与此问题相关的任何更新?

    此致、

    Shreeprada M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    我有一个 EVM、我将在明天对 OPA1633进行测试以获得其他支持。  明天或星期五、我也可以使用同一 EVM 来测试 OPA1632。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreeprada、

    我在实验室中在 EVM 上观察到输出。  您能否探测并检查 R47和 R48上是否存在输入信号、以及 OPA1622引脚1和8的输入端是否存在信号。

    另外、请检查探头/示波器衰减、确保测量的输出不正确。  如果输入正在接收信号、您应该会看到某个电压电平的输出信号。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    电路中的问题已解决。 问题在于、在电路中、与 Vout+和 Vout-的连接互换了。

    感谢您的支持。

    此致、

    Shreeprada M S.