主题中讨论的其他器件: OPA1633、 OPA1622
工具与软件:
OPA1632的电路如随附的原理图所示。
现在、我们只安装了第一级 U29及其电路。 移除了电容器 C94至 C97。 R46至 R49安装有220欧姆电阻器。 1kHz 正弦音(500mV 至1V)的输入馈送到音频分析仪的电阻器 R47和 R48。 输出由音频分析仪在 R51和 R50焊盘上(当前未安装 R51和 R50)进行测量。 输出应该是正弦音、但没有任何变化。
当我使用 TINA TI 执行仿真时、输出符合预期。
请告诉我需要在电路中进行的更改(如有)。