This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:符合 MCLK 变化的音频质量。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change

器件型号:TAS6424-Q1

工具与软件:

hi dir

你(们)好

将 TAS6424-Q1的 MCLK 从512 ×FS 更改为128 ×FS 是否会影响音频质量?
SCLK 使用32 ×FS、FSYNC 使用48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 MCLK 频率不会影响音频质量、因为可以使用内部分频器或多路复用器将内部频率稳定为256fs。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hi dir

    您能否详细说明内部分压器固定为256fs 的内容?

    是否有理由将其固定为256fs?

    如果 SCLK (位时钟)同时输入到 MCLK 而不单独输入 MCLK、并且 SCLK 为32fs、那么 MCLK 在内部是否固定为256fs?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是内部使用的系统主时钟。

    [报价 userid="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]

    您能否详细说明内部分压器固定为256fs 的内容?

    [报价]

    它供内部使用、与外部应用无关。  我无法透露原因。

    [报价用户 id="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]如果 SCLK (位时钟)同时输入到 MCLK、而无需单独输入 MCLK、并且 SCLK 为32fs、则 MCLK 内部固定为256fs?

    32fs SCLK 无法用于 MCLK 引脚、频率过低、将触发器件报告时钟故障。  请阅读有关 MCLK 频率的最低频率要求的数据表。

    [报价 userid="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]

    是否有理由将其固定为256fs?

    [报价]

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    关于 MCLK 和 SCLK 的同步输入的问题是错误的。
    我把它误认为是 TDM 模式。
    我又收到一个问题。
    在第一个问题中、如果我将 MCLK 从512 ×Fs 更改为128 ×Fs、这会影响下面的音频性能项吗?
    我已经收到一个关于音频质量没有问题的回答、但我想查看更多详细信息。
    功率为1W 时、THD + N < 0.03%
    SNR (µVRMS μ V 输出噪声)
    3.- 90dB 串扰
    4. IMD
    5.动态范围
    6.频率响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     MCLK 频率不会影响这些音频频率。