工具与软件:
hi dir
你(们)好
将 TAS6424-Q1的 MCLK 从512 ×FS 更改为128 ×FS 是否会影响音频质量?
SCLK 使用32 ×FS、FSYNC 使用48kHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
hi dir
你(们)好
将 TAS6424-Q1的 MCLK 从512 ×FS 更改为128 ×FS 是否会影响音频质量?
SCLK 使用32 ×FS、FSYNC 使用48kHz。
您好!
它是内部使用的系统主时钟。
[报价 userid="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]您能否详细说明内部分压器固定为256fs 的内容?
[报价]它供内部使用、与外部应用无关。 我无法透露原因。
[报价用户 id="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]如果 SCLK (位时钟)同时输入到 MCLK、而无需单独输入 MCLK、并且 SCLK 为32fs、则 MCLK 内部固定为256fs?32fs SCLK 无法用于 MCLK 引脚、频率过低、将触发器件报告时钟故障。 请阅读有关 MCLK 频率的最低频率要求的数据表。
[报价 userid="605992" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433956/tas6424-q1-audio-quality-according-to-mclk-change/5540469 #5540469"]是否有理由将其固定为256fs?
[报价]迪伦
你(们)好
关于 MCLK 和 SCLK 的同步输入的问题是错误的。
我把它误认为是 TDM 模式。
我又收到一个问题。
在第一个问题中、如果我将 MCLK 从512 ×Fs 更改为128 ×Fs、这会影响下面的音频性能项吗?
我已经收到一个关于音频质量没有问题的回答、但我想查看更多详细信息。
功率为1W 时、THD + N < 0.03%
SNR (µVRMS μ V 输出噪声)
3.- 90dB 串扰
4. IMD
5.动态范围
6.频率响应