https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436313/tpa6304-q1-circuit-check
器件型号:TPA6304-Q1工具与软件:
26SA 的衍生型号需要添加低音炮。 我们使用 TPA6304作为低音炮的放大器。 低音炮扬声器仅需要一个声道。 该电路为附件:e2e.ti.com/.../TPA6304_2D00_Q1.pdf
适用于4通道放大器的 IC1200。
适用于1通道低音炮放大器的 IC1205。
我的问题如下
对于4通道放大器、我们需要将输入电容器(C1236/C1240/C1241/C1242)从0.47uF 更改为0.33uF、以提高音频质量。 那么 IN_REF 电容是否可以从2.2uF 更改为1uF?
1通道的输入电容 到 IN_REF 电容是否需要1:4?
2.对于1通道低音炮放大器,我们只使用一个通道,如果输入电容(C1255)电容 为0.33uF,什么是 C1388的电容? 0.33uF?
3.对于1通道低音扬声器放大器, 有三个通道没有使用,其输出负载是开路的。 所以、FAULT 引脚会将低电平发送给我们的 SOC 以进行 直流诊断。
我们如何禁用三个未使用的引脚直流诊断?
谢谢!