This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:电路检查

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436313/tpa6304-q1-circuit-check

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

26SA 的衍生型号需要添加低音炮。 我们使用 TPA6304作为低音炮的放大器。 低音炮扬声器仅需要一个声道。 该电路为附件:e2e.ti.com/.../TPA6304_2D00_Q1.pdf

适用于4通道放大器的 IC1200。

适用于1通道低音炮放大器的 IC1205。

我的问题如下

对于4通道放大器、我们需要将输入电容器(C1236/C1240/C1241/C1242)从0.47uF 更改为0.33uF、以提高音频质量。 那么 IN_REF 电容是否可以从2.2uF 更改为1uF?

     1通道的输入电容 到 IN_REF 电容是否需要1:4?

2.对于1通道低音炮放大器,我们只使用一个通道,如果输入电容(C1255)电容 为0.33uF,什么是 C1388的电容? 0.33uF?

3.对于1通道低音扬声器放大器, 有三个通道没有使用,其输出负载是开路的。 所以、FAULT 引脚会将低电平发送给我们的 SOC 以进行 直流诊断。

我们如何禁用三个未使用的引脚直流诊断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价用户 id="608138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436313/tpa6304-q1-circuit-check "]

    对于4通道放大器、我们需要将输入电容器(C1236/C1240/C1241/C1242)从0.47uF 更改为0.33uF、以提高音频质量。 那么 IN_REF 电容是否可以从2.2uF 更改为1uF?

         1通道的输入电容 到 IN_REF 电容是否需要1:4?

    [报价]

    是的、建议最多使用1:4这个比例。

    Unknown 说:
    2.对于1通道低音炮放大器、我们只使用一个通道、如果输入电容(C1255)电 容是0.33uF、C1388的电容是多少? 0.33 μ F?[/QUOT]

    对于未使用的通道、建议使用相同的输入电容器并连接到 GND。 因此仍然使电容为1:4。

    Unknown 说:
    3.对于1通道低音炮放大器、 有三个通道未使用、它们的输出负载是开路的。 因此、FAULT 引脚会将低电平发送给 SOC 以进行 直流诊断。[/报价]

    不应该是这样。 如数据表中所述、故障引脚只对以下条件做出反应。 您可以仔细检查一下吗? 顺便说一下、直流故障意味着输出包含一个直流电压、这可能损坏扬声器、这与直流诊断不同。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题1、为什么需要1:4、您能向我们解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    对于问题3、我稍后将进行检查、在发生故障时我们将读出寄存器设置值。

    如果我仍有问题、我会再问您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow:

    关于问题3、我们需要再次与您确认。

    附件是低音炮放大器的寄存器设置。

    我们 可以测量故障信号输出低电平、并在我们在电流设置下反复读取其变为高电平。

    我们还发现、所有三个未使用的通道都输出 PWM 信号、而高电平约为1.8V。

    我们将未使用的通道设置为 Hi-Z、但它仍将输出 PWM。

    会导致故障引脚输出为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPA6304QDDVRQ1.xlsx

    抱歉、忘了附件。

    请帮助检查寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanyi

    并且我们还发现、所有三个未使用的通道都输出 PWM 信号、且高电平约为1.8V。

    它看起来像是直流负载诊断、但不应在 Hi-Z 通道上发生。

    处理您的故障信号、也很奇怪。 当故障引脚变为低电平时、意味着发生了一些故障、故障引脚不会自动上电。 您能检查一下是否清除了故障吗? 复位? 或切换 STANBY 引脚?

    读取寄存器0x10至0x13在故障引脚变为低电平期间、检查检测到了什么故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、感谢您的答复。

    将0x4更改为51后、FAULT 信号 保持低电平、、未使用的通道没有 PWM 输出。

    但当我们通过 I2C 读取寄存器时、无法将故障更改为高电平。

    附件是寄存器的值。

    请帮助检查发生了什么错误?

    两个问题:

    1.0x4设置为51、但0xE 值为26、为什么不设置为06。

    2.为什么0xD、0xE 显示"直流负载诊断未在没有故障的情况下完成
    通道1、2、4?

    e2e.ti.com/.../sub-amp-register.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanyi

    您描述的行为无法解释。 根据附加的寄存器值、I2C 很可能会出现一些问题。  

     不使用寄存器0x12最高2位、与0x14最高4位相同。 您不可能获得这些值、内部数字电路连接到0、不能设置为1。

     您是否可以使用 EVM 进行一些测试? 这样调试会更容易。