This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:用 TAS6684替代 TAS6584

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446570/tas6684-q1-replacing-tas6584-with-tas6684

器件型号:TAS6684-Q1

工具与软件:

您好!

我已将 TAS6584替换为 TAS6684、以提高输出1PBTL 输出的电流输出。 我们正在开发的这款新产品对6584进行了完美的评估。 我已经快速地并排检查和比较了数据表、并尝试使用与用于6584的配置头文件相同的方式来替换我们电路板上的 IC。  

我的问题是、我需要对6684的配置文件进行一些次要修订、还是我们可以按原样使用6584配置?

在我们的原理图中、如果 PVDD 与下面的 VBAT 短接以达到6584、情况如何? 使用6684时、是否需要分离此电路?

当我向板发送播放命令时、Im 当前出现"ChOCDCFaultMemReg [0x8E]:CH1 OC - CH2 OC - c0"错误(即使在音量较低的设置下也是如此)。 只需通过压降替换先前的 IC 而不改变任何内容即可。

e2e.ti.com/.../6648.codec_5F00_6584.h

Rgds、

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、

    TAS6684页0寄存器与 TAS6584兼容、因此如果6584已经很好地完成、那么保持它不会有任何变化。  如果配置了 DSP 域寄存器、则应对 TAS6684更新这些寄存器。  您可以检查簿0x8C 和0x8D 中的寄存器是否被使用了吗?  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 可以直接连接到 PVDD、不会影响功能。  在散热方面、由于内部使用一个 LDO 来生成5V AVDD 和 GVDD、因此如果使用高 VBAT、会产生高损耗、所以我建议避免这种情况。

    [报价用户 id="411233" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446570/tas6684-q1-replacing-tas6584-with-tas6684 "]

    在我们的原理图中、如果 PVDD 与下面的 VBAT 短接以达到6584、情况如何? 使用6684时、是否需要分离此电路?

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 OC、是否发生了真正的 OC?  它是否通过直流诊断测试?  TAS6684具有更高的 OC 水平、应该具有更高的 OC 抗扰度。 我正在考虑的其他问题是:TAS6684更新了某些寄存器默认设置、如果该设置保持了默认值且未在以前的程序中配置、则该设置可能与 TAS6684默认寄存器中的设置不同。

    [报价用户 id="411233" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446570/tas6684-q1-replacing-tas6584-with-tas6684 "]

    当我向板发送播放命令时、Im 当前出现"ChOCDCFaultMemReg [0x8E]:CH1 OC - CH2 OC - c0"错误(即使在音量较低的设置下也是如此)。 只需通过压降替换先前的 IC 而不改变任何内容即可。

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有设置都位于附加文件 6648.CODEC_6584.h 中我实际上还不使用交流和直流诊断在这个时刻。 按照配置、它关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经试过6684到 PPc3软件只是登录,但它还没有检测到新的芯片6684。 只是尝试比较2个 IC 之间的设置。 我已下载"TAS664.tar.gz"文件、且未随附 PPC3的安装说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tas6584根据随附的头文件使用级别4设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     请查看下面的链接、了解如何使用.tar.rtar tz 文件进行安装。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425239/tas6424eq1evm-question-about-ppc3/5477630?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PPC3#5477630