工具与软件:
您好!
我已将 TAS6584替换为 TAS6684、以提高输出1PBTL 输出的电流输出。 我们正在开发的这款新产品对6584进行了完美的评估。 我已经快速地并排检查和比较了数据表、并尝试使用与用于6584的配置头文件相同的方式来替换我们电路板上的 IC。
我的问题是、我需要对6684的配置文件进行一些次要修订、还是我们可以按原样使用6584配置?
在我们的原理图中、如果 PVDD 与下面的 VBAT 短接以达到6584、情况如何? 使用6684时、是否需要分离此电路?
当我向板发送播放命令时、Im 当前出现"ChOCDCFaultMemReg [0x8E]:CH1 OC - CH2 OC - c0"错误(即使在音量较低的设置下也是如此)。 只需通过压降替换先前的 IC 而不改变任何内容即可。

e2e.ti.com/.../6648.codec_5F00_6584.h
Rgds、
Jose