This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584 CH1 CH3卷问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442149/tas6584-q1-tas6584-ch1-ch3-volume-issue

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将 SDIN1连接到 GPIO 作为 SDIN2以获得4通道输出应用。

CH1和 CH3与预期播放相同的流。

但我为 CH1和 CH3设置了相同的模拟增益和数字音量。

但扬声器音量完全不相同(ch1>ch3)???

我可以知道可能的原因吗?

另外、我应用 TAS6684新芯片数据表已有一段时间、但还没有得到任何响应、具体情况如何?

我们购买了很多 TAS6584并且我们是 TI 的粉丝...

此致、

John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请提供您正在使用的数字增益和模拟增益设置。  该参数将在4欧姆负载而不是扬声器中进行测量。  在确定输出信号电平的过程中、是否对所有通道使用相同的扬声器?

    此致、
    Gregg Scoot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    是的、我使用同一个扬声器来收听 ch1和 ch3之间的音量。

    模拟增益为-5dB。

    数字增益为-5dB。

    我将测量您在接下来的中提到的信号。

    感谢你的帮助  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    此外、我申请了 TAS6684新芯片数据表一段时间、但至今没有任何回复、发生了什么事?

    只是批准它。

    是的、我使用同一个扬声器来收听 ch1和 ch3之间的音量。

    模拟增益为-5dB。

    数字增益为-5dB。

    [报价]

    请问您是否使用 PPC3进行控制? 也许软件上的屏幕剪切是清晰的。

    如果不是、可能会读取寄存器0x4A 和0x4C 以检查模拟增益值。 并读取0x40、0x42值以检查音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    很抱歉这么晚才回复。

    0x4A=0x14、0x4C=0x14

    0x40 = 0x3A、0x42 = 0x3A。

    我使用同一个扬声器测量声级。

    Ch1>Ch3 4~5dB。

    感谢你的帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

     我的测试与您的条件相同、并且 EVM 上的输出波形看起来没有问题。

    CH1和 CH3:

    您或许还可以使用示波器来检查波形。 还可能遗漏了其他一些内容。

    您给放大器上电后、您发送了什么 I2C 脚本? 请告诉我所有这些、让我来检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢您的反馈。

    如果我继续向 CH1/CH3写入相同的音量和"播放指令"。

    会影响结果吗?

    音量上升的起始点是什么? 设置音量还是播放?

    谢谢你。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    [报价 userid="514697" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442149/tas6584-q1-tas6584-ch1-ch3-volume-issue/5545145 #5545145"]

    如果我继续向 CH1/CH3写入相同的音量和"播放指令"。

    会影响结果吗?

    [报价]

    不受影响。

    卷斜升的起始点是什么? 设置音量还是播放?

    设置播放、设备将开始传输 Hi-Z 进行播放、音量将从最小值上升到设置值。 如果您在播放过程中更改音量、音量也会升至您的新目标、不会跳至目标、以避免弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    明白了、我将尝试根据您的意见找出可能的原因。

    再次感谢您的专业帮助。

    此致、

    John