工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将 SDIN1连接到 GPIO 作为 SDIN2以获得4通道输出应用。
CH1和 CH3与预期播放相同的流。
但我为 CH1和 CH3设置了相同的模拟增益和数字音量。
但扬声器音量完全不相同(ch1>ch3)???
我可以知道可能的原因吗?
另外、我应用 TAS6684新芯片数据表已有一段时间、但还没有得到任何响应、具体情况如何?
我们购买了很多 TAS6584并且我们是 TI 的粉丝...
此致、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将 SDIN1连接到 GPIO 作为 SDIN2以获得4通道输出应用。
CH1和 CH3与预期播放相同的流。
但我为 CH1和 CH3设置了相同的模拟增益和数字音量。
但扬声器音量完全不相同(ch1>ch3)???
我可以知道可能的原因吗?
另外、我应用 TAS6684新芯片数据表已有一段时间、但还没有得到任何响应、具体情况如何?
我们购买了很多 TAS6584并且我们是 TI 的粉丝...
此致、
John
你(John)好
此外、我申请了 TAS6684新芯片数据表一段时间、但至今没有任何回复、发生了什么事?
只是批准它。
是的、我使用同一个扬声器来收听 ch1和 ch3之间的音量。
模拟增益为-5dB。
数字增益为-5dB。
[报价]请问您是否使用 PPC3进行控制? 也许软件上的屏幕剪切是清晰的。
如果不是、可能会读取寄存器0x4A 和0x4C 以检查模拟增益值。 并读取0x40、0x42值以检查音量。
你(John)好
[报价 userid="514697" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442149/tas6584-q1-tas6584-ch1-ch3-volume-issue/5545145 #5545145"]如果我继续向 CH1/CH3写入相同的音量和"播放指令"。
会影响结果吗?
[报价]不受影响。
卷斜升的起始点是什么? 设置音量还是播放?
设置播放、设备将开始传输 Hi-Z 进行播放、音量将从最小值上升到设置值。 如果您在播放过程中更改音量、音量也会升至您的新目标、不会跳至目标、以避免弹出。