https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442077/tad5142-output-configurations
器件型号:TAD5142工具与软件:
您好!
您能否告诉我以下四种输出配置是否可用于 TAD5142?


此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442077/tad5142-output-configurations
器件型号:TAD5142工具与软件:
您好!
您能否告诉我以下四种输出配置是否可用于 TAD5142?


此致、
加藤
尊敬的 Arash-san:
感谢您提供的信息。
您能否让我确认一下、以防 TAD5142 EVM 支持灵活的输出配置?
关于"伪差分输出配置(A)"、伪差分输出转换为单端输出。 是否有任何疑虑?

关于"伪差分输出配置(b)"、如下所示更改了输出配置以降低100kΩ 虚拟负载导致的电流消耗。 是否有任何疑虑?

顺便说一下、当未插入耳机插孔时、上述两种输出配置的负载通过30Ω 传输。 这超出了规格。 是否有任何疑虑?
此致、
加藤
尊敬的 Arash-san:
感谢您的及时回复。
如果期望通过300Ω 的负载连接到输出、包括无负载、换句话说、是在未插入耳机插孔时。 我认为需要采取以下权变措施是正确的吗?
-变通办法1.
由于 TAD5142没有关断或静音功能、外部电路检测何时插入耳机插孔并且主机控制器开始为 I2S 时钟供电。
-变通办法2.
首先、将输出配置设置为线性输出模式。 插入耳机插孔时、应将输出配置更改为伪差分输出模式。
我认为、如果 TAD5142在无负载的情况下无法正常工作、很难使用它、但 TAD5142是否存在任何关于振荡的问题?
对于如何避免这种情况、我希望提供任何建议。
此致、
加藤
尊敬的 Arash-san:
感谢您提供的信息。
我找到了以下有关"TAx52xx 系列耳机检测"的应用手册。 然而、TAD5142是音频 DAC、没有音频编解码器等 MICBIAS 输出、因此我认为 TAD5142不支持耳机检测。
如果 TAD5142具有内部插孔和耳机检测功能、您能否与我分享 TAD5142耳机检测的应用手册?
此外、插入耳机插孔时、TAD5142是否可以自动从睡眠模式切换到工作模式?
此致、
加藤
您好 Kato-San、感谢您在我从设计团队那里收集信息时的耐心等待。 下面是您的询问。
此系列器件中的插孔检测功能仅适用于具有外部偏置电阻器的 MICBIAS 输出引脚(仅限商业型号、不适用于汽车)。 因此、 TAD5142没有插孔检测
基于检测到的插孔、器件上没有任何智能功能可使器件从睡眠模式切换到运行模式。 它只是激发了插入和删除的中断和标志
此致、
Arash