This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:输出配置

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442077/tad5142-output-configurations

器件型号:TAD5142

工具与软件:

您好!

您能否告诉我以下四种输出配置是否可用于 TAD5142?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅表6-9。 模拟输出配置和6.10以查看 所有可能的配置、包括伪差动和全差动。

    32Ohm 负载的容差应为8到300 Ohm 是可接受的负载范围。

    图4-9.  用户指南中的 TAD5142 EVM 主 DUT 原理图显示了交流或直流耦合的跳线选项、我觉得很好。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供的信息。

    您能否让我确认一下、以防 TAD5142 EVM 支持灵活的输出配置?

    关于"伪差分输出配置(A)"、伪差分输出转换为单端输出。 是否有任何疑虑?

    关于"伪差分输出配置(b)"、如下所示更改了输出配置以降低100kΩ 虚拟负载导致的电流消耗。 是否有任何疑虑?

    顺便说一下、当未插入耳机插孔时、上述两种输出配置的负载通过30Ω 传输。 这超出了规格。 是否有任何疑虑?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    允许的负载范围为8至300 Ω、因此30或32 Ω 负载可以正常但不能达到100k Ω。 我认为对于上述任一情况、都不存在伪差分的任何问题(100k Ω 除外)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的及时回复。

    如果期望通过300Ω 的负载连接到输出、包括无负载、换句话说、是在未插入耳机插孔时。 我认为需要采取以下权变措施是正确的吗?

    -变通办法1.
    由于 TAD5142没有关断或静音功能、外部电路检测何时插入耳机插孔并且主机控制器开始为 I2S 时钟供电。

    -变通办法2.
    首先、将输出配置设置为线性输出模式。 插入耳机插孔时、应将输出配置更改为伪差分输出模式。

    我认为、如果 TAD5142在无负载的情况下无法正常工作、很难使用它、但 TAD5142是否存在任何关于振荡的问题?
    对于如何避免这种情况、我希望提供任何建议。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    TAD5142 具有内部插孔和耳机检测功能、 因此在插入耳机时无需外部电路来检测。

      我所知的每一个 DAC 都在其数据表中指定了负载能力、而 TAD5142在耳机配置中 的负载能力为 8至300。

    此 DAC 属于 最新的 顶级器件系列、我认为在使用它时不会出现任何问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供的信息。

    我找到了以下有关"TAx52xx 系列耳机检测"的应用手册。 然而、TAD5142是音频 DAC、没有音频编解码器等 MICBIAS 输出、因此我认为 TAD5142不支持耳机检测。
    如果 TAD5142具有内部插孔和耳机检测功能、您能否与我分享 TAD5142耳机检测的应用手册?
    此外、插入耳机插孔时、TAD5142是否可以自动从睡眠模式切换到工作模式?

    www.ti.com/.../slaaeg7.pdf

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于任何产品、所有可用的应用手册都位于产品页面中。 TAX5XXX 系列设备 具有内部插孔 和耳机检测、无论适用(编解码器同时具有两种、DAC 具有耳机检测)。 我会与设计团队讨论您关于 TAD5142 睡眠模式的具体问题、然后我们会给您回复。  由于本周正值假日、  我将在下周二之前通知您、

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的快速响应。

    我还有一个简单的问题。
    由于 TAD5142具有内部插孔和耳机检测功能、因此在无负载时不应输出音频信号、我的理解是否正确?
    否则、我看不到 TAD5142具有检测功能的任何原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在团队周五返回时跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您对此进行跟踪。

    我期待在下周获得任何更新。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、感谢您在我从设计团队那里收集信息时的耐心等待。  下面是您的询问。

    此系列器件中的插孔检测功能仅适用于具有外部偏置电阻器的 MICBIAS 输出引脚(仅限商业型号、不适用于汽车)。 因此、 TAD5142没有插孔检测
    基于检测到的插孔、器件上没有任何智能功能可使器件从睡眠模式切换到运行模式。 它只是激发了插入和删除的中断和标志  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供的信息。

    将 TAD5142与耳机放大器输出一起使用时、无负载超出规格。 那么、我的理解是在检测到耳机插孔后将 I2S 时钟应用于 TAD5142是否正确?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    I2S 始终可用、我想您需要的是在检测到耳机插孔后为 DAC 块上电。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的快速响应。

    I2S 时钟应始终应用于 TAD5142、但您能否告诉我在假定空载的情况下、建议的操作过程是什么?
    如果 TAD5142可以在无负载的情况下正常工作、则可以缓解此问题。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、  

    TAD5142可以在无负载的情况下正常工作。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的快速响应。

    我很感激。

    此致、
    加藤