This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:静音后输出阶跃

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435055/pcm1754-the-output-stepped-after-muted

器件型号:PCM1754

工具与软件:

尊敬的专家:

我在 PCM1754中遇到一个问题、它的输出电压阶跃已静音9ms。 这种输出电压的阶跃变化将导致以下功率放大器出现问题。 已确认 I2S 通信在静音信号前后均已停止。 此输出电压阶跃的原因是什么? 下面是在 VOUT 引脚处查看的波形。

在图片中、通道2 (蓝色)是静音的、通道3 (红色)是 VOUT。 在此示例中、您可以发现恰好在发出静音后、VOUT 电平约为2.5V、这是正常现象。 然而、问题在于静音后大约9ms、VOUT 电平从2.5V 跃升至2.1V。 这一步进的原因是什么? 如何避免它?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否监控 VCOM 引脚、并确保其去耦没有问题且稳定。 此外、监控电源引脚 、因为您已确认所有 CLKS 在发生时停止。

    这个9ms 可重复吗? 也就是说、  在每次复位或断电/上电后、您是否始终在9ms 后获得阶跃、或者这个数字改变?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。 是 VCOM 在正常运行和静音后始终稳定地为2.5V。 VCOM 引脚已通过10uF 电容器去耦至 GND。 电源电压正确。 停止所有 CLKS 的原因是驱动 I2S I/f 的接口器件被禁用。  

    是的、9ms 问题是可重复的。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    很抱歉、我之前说的一些信息不正确。 我还请工程师做进一步的测试。

    事实上、当发出 MUTE 时、I2S 信号不会关断。 步骤的原因很清楚。 在静音之后9ms、静音信号系统向 PCM1754写入2.5V 输出之前、系统关断 I2S 信号。 问题是、尽管 I2S 信号已被静音、但在关闭 I2S 信号时为什么出现0.4V 阶跃?

    我还有工程师做了另一个测试:当 DAC 设置为2.5V 以外的值时发送 MUTE 信号、等待9ms 延迟、然后关闭 I2S。 结果是静音之后的 VOUT 电平(I2S 仍处于开启状态)正确为2.5V、而在 I2S 关闭(处于静音状态)时、VOUT 上发生0.4V 阶跃。 阶跃可以稳定重复、但阶跃可以是+0.4V 或-0.4V。

    不允许出现0.4V 阶跃、应如何避免这种情况? 下面我附上了新测试的波形和原理图。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我想知道在关闭 I2S 时、VCOM 是否完全改变。  

    1)请取下 DAC 上的附件,只放置一个低通滤波器,并连接适当的 fc。 在有或没有 I2S 的情况下监视输出

    2) 2)对于带有上述电路的第二部分、请勿将 VCOM 用于运算放大器的输入。 这将与  下面的应用手册电路类似:

    应用手册原理图

    让我知道当您将其静音(使用或不使用 I2S)时、输出的行为是怎样的。  

    在所有情况下都监控 VCOM。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    VCOM 是稳定的、它始终是2.5V、它没有任何问题。

    1)您的意思是与 DAC 的附件是什么? 该运算放大器用于 LPF、已对其进行正确的检查。  

    2)两个波来自 同一个部分。 每次的步骤不同。 有时候升压0.4V、有时候降压0.4V。 VCOM 连接到运算放大器的同相输入、该输入具有高阻抗、对 VCOM 没有任何负载影响。 这种连接没有问题。 您提到的应用手册原理图不正确。

    此致、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John ,通过移除 DAC 的连接,我的意思是移除您已 连接到 DAC 的有源滤波器,然后只需添加一个简单的无源 LPF。 对于第二项测试、对于原始有源滤波器、我想看看如果您将放大器的 VINP 连接到 GND、  您会看到任何差异 、但由于您确认 VCOM 没有变化、该测试可能 不会产生任何额外的数据点。

    此外、要进一步调试原因、请勿将 I2S 信号全部关闭、而是一次关闭一个、然后查看是否是特定信号(包括 SCK)导致的。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    执行了进一步测试、结果如下:

    在这种范围内的波形中、您会发现 VOUTL 按预期静音至2.5V、而当 I2S 信号关闭时、它降低了0.4V。 在整个过程中、VCOM 输出(黄色)稳定在2.5V、没有任何输出。

    另一项测试是保持 I2S 正常工作并使 MUTE=H (直接连接到 VCC)。 在这种情况下、VOUTL 会持续静音至2.5V。 然后、我们尝试将 I2S 信号逐一短接至 GND。 当我们将 SCK、BCK 和数据输入短接至 GND 时、结果 VOUT 保持不变。  将 LRCK 短接至 GND 后、出现0.4V 阶跃。 步进方向是随机的、但始终为0.4V、有时是+0.4V、有些是-0.4V。 对 VOUTR 的影响相同、但步进方向始终相反、R 通道上发生了+0.4V 的步长、L 通道上发生了-0.4V 的步长、反之亦然。 似乎有量子缠结效应

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    奇怪的是、 缺少 LRCLK 会将 输出 从 CM 移动!  如果有,我预期的,这将是可能影响 DAC 时钟的主时钟。

    这是一款非常成熟的设备、 我不记得我们 曾遇到过此 问题。 可能是与电路板相关的问题 或 在输出线路上注入了一些电荷 。  

    是否 更改了以不同组合停止这些 CLKS 的顺序?  也就是说,不是  一次关闭一个(同时所有其他信号都打开),而是 按顺序进行 ,例如先关闭 SCK 然后关闭 LRCK 再关闭  输入信号,或另一个配置关闭  DIN ,然后 BK 再关闭 LRCLK。

    我不知道是什么导致这, 但更多的实验可以提供额外的数据点,然后我们有更好的机会找到 罪魁祸首 或 可能的  工作解决.

    我还 在想是否删除有源滤波器、 它是否会影响问题?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    可以、我们已多次尝试使用不同的顺序来停止 I2S 信号。 显然、它与阶数无关。

    不会移除有源滤波器。 我检查了它的运行、它按预期正常运行。 删除它没有任何意义。

    很显然、问题不是由任何类型的电荷注入造成的。 电荷注入可能会导致某种瞬态现象。 而问题是直流效应。 没有任何原因导致电路板出现此问题。  

    我认为到目前为止、所有的外部因素都可以排除。 此器件通常用于音频应用、其中 I2S 始终是连续的、或音频应用不关心此类步骤、这就是为什么以前没有其他客户报告此问题的原因。 我客户的应用程序很特殊、不是音频应用程序。 他们关心这种步进。 您能从 DAC 本身的角度说明一下执行此步骤的原因吗? 基于这个原因、我们可以找到一些解决方法。 或者、即使这个问题没有解决方案、如果我们理解原因也是可以接受的。 我们的调试不能在某个假设下停止。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这个设备非常旧, 我们没有任何关于内部设计和原理图的信息,所以我们无法查看原理图来  确定行为 。  在我们的调试过程中, 我们总是隔离 DAC ,有时我们发现连接到 DAC 的电路 导致 了这个 问题,无论是简单的有源滤波器,坏电容器,还是...   当器件没有被驱动时, 可能会有电压耦合(没有注入我键入的)到板上的输出 , 但如果你认为布局是足够好的,那么它是好的。

    回到芯片本身、这是一个音频 DAC、如果 I2S 断开连接、其内部可能会进入未知状态、 需要通过提供 I2S 或 REST 来再次进行复位 、而与此同时、输出行为可能会非常奇怪、直到复位为止。 可能这就是 现在发生的情况。   由于您已经确认芯片需要 LRCLK、因此 我唯一的建议是向芯片提供它。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    反正谢谢。

    我们的测试结果显示、VOUT_L 和 VOUT_R 中的阶跃与 LRCK 直接相关。 一旦 LRCK 短接至 GND、则 VOUT_L 和 VOUT_R 同时升压/降压(两个 VOUT 的步进方向始终是互补的)、一旦 LRCK 信号释放、两个输出可能会降压至2.5V。 外部电路不会导致此类问题。 如果您能找出任何可能、我们就可以进行实验。  

    您似乎误解了我的描述。 I2S 信号不会断开、只是以异步方式暂停。  由于 I2S 或仅 LRCLK 的异步停止、可能会将错误的数据锁存到 DAC 中。 但是、DAC OUT 将静音、错误的数据不应导致 VOUT 发生任何变化。

    该问题可以很容易地重现。 冷、请使用 EVM 进行测试?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    很抱歉,我在这里住了几天。

    我的想法是 DAC 被静音,错误或正确的数据应该无关紧要 .  DAC 静音后 、它应该将输出拉至 VCM。  您也重复了此测试几次,它总是会以互补方式进入0.4V 的差值 OUTp 和 OUTm ,这意味着它与被锁存的错误输入无关。

    不过、 一旦 LRCK 暂停、我不知道 DAC 是否进入未定义 状态、 以便 Vout 无法拉至 VCOM。 但是、您的测试显示情况就是这样。  我们计划在不久的将来对 EVM 上的几种器件进行开发 、PCM1754就是其中之一。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢! 很高兴知道您将使用 EVM。 等待您的结果。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    您是否在 EVM 上测试过此问题?  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为上面存在误解、我在上面提到了计划在不久的将来开发几个 EVM、包括这部分的 EVM。 这可能 会在2025年发生、 具体取决于优先事项的变化。 我不能给你一个具体的日期。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    这是一个非常简单的测试、可在几分钟内完成。 您能帮助尽快进行测试吗?

    谢谢!

    John