This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:用于 BCLK、FSYNC、和 DIN 的上拉或下拉电阻器

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447026/tad5142-pull-up-or-pull-down-resistors-for-bclk-fsync-and-din

器件型号:TAD5142

工具与软件:

大家好!


BCLK、FSYNC 和 DIN 的上拉或下拉电阻器是什么?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    BCLK、FSYNC 和 DIN 不应具有任何上拉或下拉电阻器。 大多数情况下、串联端接电阻器可用于易受反射影响的长时钟布线。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:


    感谢您的回答。

    BCLK、FSYNC 和 DIN 是否具有 MDX 等内置下拉电阻器?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我不熟悉 MDX。 I2S 通常采用推挽拓扑生成、因此不使用上拉或下拉电阻器、而使用晶体管来驱动输出。 即使这样、时钟生成的确切性质通常也不重要。  可能需要的唯一附加功能是串联端接以防止振铃。 对于我们的器件、33-50欧姆通常是最佳值。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:


    感谢您的答复。

    了解以下数据表中列出的下拉电阻器并非内置在 BCLK/FSYNC/DIN 端子中是否正确?

    上面列出的哪些端子内置了下拉电阻器?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我的道歉。 这是我之前通常不会看到的新规格。 让我在内部确认 一些关于这方面的详细信息。 我想问一下、从您的设计角度来看、下拉电阻的具体问题是什么?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:


    客户询问了如何处理 BCLKt / FSYNC / DIN 输入信号。

    上拉更好吗? 还是下拉? 客户询问。

    我认为这是没有必要的、因为有一个内部下拉电阻器、但我不知道指示了哪个终端数字 I/O、所以我问过您。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    不应在器件外部使用上拉或下拉电阻。 我还在研究下拉规格的含义、但我知道客户不应在器件之外使用任何上拉或下拉。 时钟与需要上拉的 I2C 不同。

    此致、
    Jeff McPherson