Thread 中讨论的其他器件: TAS2505
工具与软件:
嗨、团队:
我想知道如何设置 TAS2505-Q1的寄存器来实现 AEC (回音消除)功能。
我认为、我需要设置 DOUT 引脚或替代引脚设置来为给定的 DIN 创建路径。
您会引导我吗?
此致、
Ernest Cho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我想知道如何设置 TAS2505-Q1的寄存器来实现 AEC (回音消除)功能。
我认为、我需要设置 DOUT 引脚或替代引脚设置来为给定的 DIN 创建路径。
您会引导我吗?
此致、
Ernest Cho
我见过应用参考指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau472 )、它有寄存器组。
对于以下 SET、可能会绕过 DIN 到 DOUT、是正确的吗?
- Page0/寄存器53 D3:D1 设置为 b'010 (=位010)
- Page0/寄存器52 D5:D2 设置为 b'1110
欧内斯特