This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何设置回波抵消

Guru**** 2555350 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448733/tas2505-q1-how-to-set-the-echo-cancellation

器件型号:TAS2505-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505

工具与软件:

嗨、团队:  

我想知道如何设置 TAS2505-Q1的寄存器来实现 AEC (回音消除)功能。

我认为、我需要设置 DOUT 引脚或替代引脚设置来为给定的 DIN 创建路径。

您会引导我吗?

此致、
Ernest Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    DOUT 由 GPIO 配置、但 DOUT 不支持回显从寄存器映射检查的音频输出。 此应用程序为负  

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的反馈。

    我已指导客户 TAS2505没有回声消除功能、但客户想知道如何 从 DIN 旁路掉 DOUT (或其他备用引脚)。

    这也是负数吗?

    谢谢  
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是负面的、但我认为他们可以使用输入音频在软件级别实现。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过应用参考指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau472 )、它有寄存器组。

    对于以下 SET、可能会绕过 DIN 到 DOUT、是正确的吗?

    - Page0/寄存器53 D3:D1 设置为  b'010 (=位010)
    - Page0/寄存器52 D5:D2 设置为  b'1110

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是由 Reg0x53 D0配置的 GPO、不能绕过 DIN

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法在 TAS2505中绕过 DIN 至 DOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    DIN 输入可以环回至辅助数据输出、但需要启用辅助音频接口。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、谢谢

    但它需要启用辅助音频接口。

    启用辅助音频接口需要哪些命令序列?

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    它需要多个一些引脚作为 辅助音频接口引脚、并且需要在原理图中进行修改。您可以查看参考指南中的以下内容、了解如何启用辅助接口。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    谢谢。 我几乎明白了。  

     如果 BCLK 和 WCLK 来自处理器、我可以将 BCLK 和 WCLK 信号重复用于初级的 I2S 信号吗?
    有可能吗?

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    是的、您可以将辅助位时钟和工作时钟连接到 BCLK 和 WCLK。

    Kevin