Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U, SRC4392
Thread 中讨论的其他器件: SRC4392
工具与软件:
你好。
PCM5102EVM-U 用于评估。
我要在通过 USB 连接到 PC 并启动 CodecControl 后、将0x011写入 SRC4392寄存器(SRCI[1:0])。 "w 2D 01 01"是正确的命令吗?
我需要做的是通过 USB 音频输入音频并在 DA 转换后播放音频。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U, SRC4392
工具与软件:
你好。
PCM5102EVM-U 用于评估。
我要在通过 USB 连接到 PC 并启动 CodecControl 后、将0x011写入 SRC4392寄存器(SRCI[1:0])。 "w 2D 01 01"是正确的命令吗?
我需要做的是通过 USB 音频输入音频并在 DA 转换后播放音频。
提前感谢您。
您好 Fujita-San、
为了确保我理解你的代码,我给你一个例子,一个器件的地址70 ,并 想从寄存器00开始写入5个连续的寄存器 .
W 70 00 00 1A 2C 11 这一行相当于以下4行:
W 70 00 00 00
W 70 01 1A
W 70 02 2C
W 70 03 11.
如果要 读取行中的5个连续寄存器、 例如从寄存器0x03开始、则代码如下:
R 70 03 05:从寄存器03开始读取接下来的5个寄存器时隙
因此读数为寄存器03、04、05、06和07
话虽如此、我记得在不使用任何软件的情况下使用该 EVM、 只需为它通电并发送 I2S (CLK&DATA 输入)即可 获得输出。
此致、
Arash