This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:关于如何输入命令。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447880/pcm5102evm-u-about-how-to-enter-commands

器件型号:PCM5102EVM-U
Thread 中讨论的其他器件: SRC4392

工具与软件:

你好。

PCM5102EVM-U 用于评估。
我要在通过 USB 连接到 PC 并启动 CodecControl 后、将0x011写入 SRC4392寄存器(SRCI[1:0])。 "w 2D 01 01"是正确的命令吗?
我需要做的是通过 USB 音频输入音频并在 DA 转换后播放音频。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujita-San:

    我们对此器件的专家今天不在办公室、我们将在周一回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fujita-San、

    为了确保我理解你的代码,我给你一个例子,一个器件的地址70 ,并 想从寄存器00开始写入5个连续的寄存器 .

    W 70  00 00 1A 2C 11  这一行相当于以下4行:

    W 70 00 00 00    

    W 70 01 1A  

    W 70 02 2C     

    W 70 03 11.   

     

    如果要 读取行中的5个连续寄存器、 例如从寄存器0x03开始、则代码如下:

    R 70 03 05:从寄存器03开始读取接下来的5个寄存器时隙

    因此读数为寄存器03、04、05、06和07

    话虽如此、我记得在不使用任何软件的情况下使用该 EVM、 只需为它通电并发送 I2S (CLK&DATA 输入)即可 获得输出。  

    此致、

    Arash