This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:TAS5825P THD 值太大

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448569/tas5825p-tas5825p-thd-value-is-too-large

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

尊敬的专家:

前几批产品在100Hz/25W 时、测得的一定数量的 THD 参数会过大、THD 值>2%、签发数量比例 大于0.73%。 总金额为17980

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    您能告诉我测试的配置是什么(BTL/PBTL、调制类型、PVDD、输出负载)以及测量中是否使用了20kHz 滤波器吗?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey  

    BTL、1 SPW 模式、PVDD = 16V、输出负载= 4R、PWM = 384KHZ。

    此项目是 Haman Luna 项目。,安德森知道这个问题,请联系他了解更多细节( anderson-cheng@ti.com),谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mianzhe、

    将调制类型切换为混合模式是否根本改进 THD? 1SPW 适用于低空闲电流、但会对 THD 造成轻微影响。  

    此致、

    Ramsey