请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825P 工具与软件:
尊敬的专家:
前几批产品在100Hz/25W 时、测得的一定数量的 THD 参数会过大、THD 值>2%、签发数量比例 大于0.73%。 总金额为17980
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
前几批产品在100Hz/25W 时、测得的一定数量的 THD 参数会过大、THD 值>2%、签发数量比例 大于0.73%。 总金额为17980
您好、Ramsey
BTL、1 SPW 模式、PVDD = 16V、输出负载= 4R、PWM = 384KHZ。
此项目是 Haman Luna 项目。,安德森知道这个问题,请联系他了解更多细节( anderson-cheng@ti.com),谢谢。