This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPC3-EVM-MB:PPC3-EVM_MB USB 无法正常工作

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444054/ppc3-evm-mb-ppc3-evm_mb-usb-not-working

器件型号:PPC3-EVM-MB
Thread 中讨论的其他器件: TAS2564

工具与软件:

你好

上周 EVM 正常工作之前、我们无法突然识别我的 PPC3-EVM_MB 的 USB 器件。

是否可以在 TI 获得 EVM 维修服务?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    您能否确认电源和 USB 都已连接到电路板? 3.3V LED 应亮起。 您能否确认是否正在发生这种情况?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我检查3.3V LED 和5V LED 是否正常开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 但蓝色的"USB Ready" LED 不再亮起? 您使用哪个 EVM 连接 PPC3-EVM-MB? 您能否分享跳线配置的图片?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、蓝色"USB ready" LED 指示灯似乎无法亮起。 我使用的是 TAS2564 EVM

    我将上传跳线配置的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、更新跳线连接的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到在 PPC3-EVM_MB 上、IOVDD 设置为3.3V。 TAS2564仅接受1.8V 的 VDD 和数字电平。 您是否可以将此跳线调整到1.8V、并告知我这是否可以解决连接问题?  

    除此之外、跳线配置看起来没有问题。  

    此外、请确保同时在  PPC3-EVM_MB 上连接 Micro USB 和5V (连接到 J12或 J11)。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经将 IOVDD 更改为1.8V 和3.3V 左侧、似乎不起作用。

    未 识别任何 USB 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、让我们检查最后一件事 、以确认 此处出现了 PPC3-EVM_MB 问题。  

    请 通过 USB 将 PPC3-EVM_MB 连接到计算机、并为 J12或 J11提供5V 电源。 然后转至计算机设备管理器。 EVM 是否如下图所示?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    设备管理器列表中未显示"TI USB 音频 UAC2.0"

    我还检查声音设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 感谢您的检查。 我将通过电子邮件联系有关更换电路板的事宜。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、我收到了电子邮件并已回复。

    谢谢