This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
上周 EVM 正常工作之前、我们无法突然识别我的 PPC3-EVM_MB 的 USB 器件。
是否可以在 TI 获得 EVM 维修服务?
您好、更新跳线连接的图片。
您好!
我看到在 PPC3-EVM_MB 上、IOVDD 设置为3.3V。 TAS2564仅接受1.8V 的 VDD 和数字电平。 您是否可以将此跳线调整到1.8V、并告知我这是否可以解决连接问题?
除此之外、跳线配置看起来没有问题。
此外、请确保同时在 PPC3-EVM_MB 上连接 Micro USB 和5V (连接到 J12或 J11)。
此致、
悉尼诺斯卡特
你(们)好
我已经将 IOVDD 更改为1.8V 和3.3V 左侧、似乎不起作用。
未 识别任何 USB 设备。
您好!
好的、让我们检查最后一件事 、以确认 此处出现了 PPC3-EVM_MB 问题。
请 通过 USB 将 PPC3-EVM_MB 连接到计算机、并为 J12或 J11提供5V 电源。 然后转至计算机设备管理器。 EVM 是否如下图所示?
此致、
悉尼诺斯卡特
你(们)好
设备管理器列表中未显示"TI USB 音频 UAC2.0"
我还检查声音设备
您好!
我明白了。 感谢您的检查。 我将通过电子邮件联系有关更换电路板的事宜。
此致、
悉尼诺斯卡特
你(们)好
好的、我收到了电子邮件并已回复。
谢谢