This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:约为 OPA134规格

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450469/opa134-about-opa134-specifications

器件型号:OPA134

工具与软件:

OPA134的 TRIM 函数已经在修订中消失 B、它似乎已经变成了 NC。

(示例:8引脚 SOIC 1引脚和8引脚)

我有几个问题、请回答。

1.修剪功能何时消失?

2.为什么事先没有 PCN 呢?

3.是否可以通过外观判断是否存在修整功能?

我已经安装了 OPA134电路板、请尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TRIM 引脚现在是新版本上的无连接引脚。 该标准已于2024年8月在产品数据表中进行了修改。 该器件现已通过激光修整。 保留修整电路不会对器件的新版本造成任何问题、因为这是无连接的。  可以在下面的链接中找到已发布的 PCN:

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA134UA-2K5?qs=7nS3%252BbEUL6vt9VXrWM3klg%3D%3D

    下面的 PCN 是关于设计变更的 PCN。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20231219018_20231222025145143.pdf

    在所有库存都从市场上购买之前、可能会收到旧版本和新版本的混合。 遗憾的是、无法轻松区分和失调电压测量之外的两种测量。 我希望这些信息对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致。  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯·费瑟斯通

    感谢您的答复。

    我知道 OPA134的 TRIM 函数在新版本中已变为 NC、而且新旧版本混合、无法区分。

    我还有一个关于激光修整的问题。

    由于激光修整能够精密调节电阻值、直至失调电压变为零、因此我能否将其理解为全新版本的 OPA134不再需要修整功能?

    此致。

    Horikoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    堀越

    • 有。  您是对的。  运算放大器上的修 整引脚可以追溯到激光修整和封装修整不可用和/或不常用的时代。  在现代精密放大器上、不需要该功能、因为运算放大器失调电压是在内部修整的、并且非常精确。   
    • 运算放大器偏移电压和偏置电流限制 介绍了有关激光修整和封装修整的详细信息、以便为您提供更多详细信息。

    此致、艺术